• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赛普拉斯PSoC 4:MCU做不到,而PSoC可以

来源:EEFOCUS
时间:2013-05-14

分享至:

赛普拉斯PSoC 4系列中的两款器件PSoC 4100和PSoC 4200已于2013年4月上市并量产。 PSoC 4将赛普拉斯的PSoC模拟、数字架构以及业界的CapSense 电容式触摸技术,同ARM Cortex-M0内核结合,将挑战8位、16位单片机,以及其他32位器件的应用。

 

 

PSoC 4三大亮点

PSoC是集成了高性能模拟、可编程逻辑、内存及微控制器的嵌入式片上系统,而PSoC 4则是高性能、低成本、更先进的PSoC。

一、可重构的ARM Cortex-M0

通过拖放所需的模拟组件,按照希望的方式进行互连,用户就可创建满足应用的混合信号ARM Cortex-M0。

二、真正可扩展的架构

产品所使用的基于PSoC Creator的系统设计方法,可以提供产品系列之间的无缝迁移;同时,丰富的产品组合可以轻松实现从传统的8位、16位MCU到强大的32位SoC的迁移。

三、无限可能

当设计所需的定制产品时,可以利用广泛的充分测试并符合特征描述的组件;PSoC 4集赛普拉斯十年电容式触摸经验与技术精华,轻松实现可靠的电容式触摸方案。

 

 

PSoC 4200系列系统框图

软件支持

PSoC Creator 2.2 集成开发环境(IDE)不仅适用于赛普拉斯PSoC 3和PSoC 5架构,同时支持PSoC 4架构。现已更新到版本,可供工程师免费下载。PSoC Creator是基于原理图的设计,被称为“革命性的PSoC Creator”。用户可软硬件协同设计,轻松创建、分享、重用所定制的IP。

 

 

PSoC Creator设计界面

可提供广泛支持

为实现并验证基于PSoC 4的嵌入式设计,赛普拉斯现已推出PSoC 4 Pioneer Kit开发平台,其定价为25美金。 PSoC 4 Pioneer Kit将支持PSoC 4100和PSoC 4200,其低成本、编程调试方式非常灵活的特点,有助于让更多工程师初步评估PSoC 4,低代价体验PSoC 4。

 

 PSoC 4 Pioneer Kit实物展示

PSoC 4的应用

这次赛普拉斯推出两个系列PSoC 4100、PSoC 4200,这两个器件是专为产量大的低端8位、16位和32位嵌入式应用而设计。PSoC 4主要应用在马达控制、白色家电、手持医疗、温度传感、气体检测、照明控制、电源管理、安全访问、物联网等领域。赛普拉斯可编程系统部门的产品市场经理焦建提到,这两个高灵活度、低功耗和低成本的产品系列应用领域是非常广泛的。

不可避免的是,PSoC 4将与现有的一些MCU产品竞争,焦建表示PSoC 4的优势在于可向上和向下扩展的架构,“MCU不能,而PSoC能!”。面对现在的终端需求不断改变、功能不断增强的形势,在设计过程中,PSoC 4支持在任何时间点修改固件,利用更少的器件实现功能,从而降低了系统成本。“PSoC 4解决方案更能充分满足市场未来的需求。”

标签 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻