来源:我爱方案网
时间:2013-05-13
在现在看来,Android似乎无所不能,如今又杀入了相对封闭的电视游戏主机。深度定制的Android系统、免费试玩的游戏以及对黑客开放的开源架构,OUYA希望能颠覆传统的游戏主机领域。
OUYA的概念很有意思,它有点像电视盒,又有点像一般的安卓游戏机,不过它有自己的控制手柄,可以在电视上玩游戏。OUYA内置有一个Tegra3四核处理器,1GB内存,8GB闪存,1080p高清输出,802.11 b/g/n Wi-Fi,蓝牙4.0以及一个USB接口。这么强劲的配置只需要99美元,自从OUYA在Kickstarter上接受预定以来挂起了一阵旋风。8小时募集1,000,000美元,首日募集2,000,000美元,2天之内募集超过3,500,000美元,在结束的时候总共募集了将近8,600,000美元,有6万多玩家支持。
今年3月份在Kickstarter上预订的玩家就能拿到OUYA,而且其设计公司宣布6月份开始正式发售。OUYA面世以后也出现了一些争议,包括系统开发不完全、缺少可玩的游戏以及不容易Root等等,尽管如此OUYA设计团队还是获得了1500万美元的风险投资。日前ifixit网站对其进行了完全拆解,让我们来先睹为快。
OUYA和蓝牙接口的控制手柄
图1
背面接口显得拥挤,有电源口、网口、micro-USB口、HDMI以及USB2.0主机口
图2
OUYA很容易拆开,环形的底部是排气孔。
图3
图4