来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-13
在 Lumia 928 智能手机发布之前, 诺基亚 曾在宣传材料中称该款机型的微光视频拍摄性能可以秒杀iPhone和Galaxy设备。
既然已无法假装Nokia Lumia 928并不存在,诺基亚现在已采取下一步措施,开始透露该尚未正式发布机型的更多细节。
首先,公司在官网上发布928图片,并附注称未曾正式命名为928,仅暂定为“Nokia Lumia”,但该图片的URL明确地以“lumia928”作为结尾,表明其欲保持神秘的态度。图片中展示了928黑白两个版本,比其前任型号更为轻薄。
网站上还附有据称采用该智能手机拍摄的视频片段,从画质上看,我们可以明显看出这是由智能手机而非专业摄像机拍摄出来的作品,诺基亚特此在右下角加盖“采用Lumia拍摄的”印记。
此外,诺基亚还将Lumia 928与苹果iPhone 5、三星Galaxy S III进行对比,从视频截图看,采用Lumia 928拍摄的效果“色彩饱和度更高,图像更清晰且视频噪声更低”。
据介绍,Lumia 928此次采用了870万像素的PureView摄像头,该摄像头配备了卡尔蔡司(Carl Zeiss)镜头和光学图像稳定器。
诺基亚计划于5月14日在伦敦举行的发布会上展出Lumia 928。
诺基亚想要一款运行Windows Phone的手机,928或许就是。
在近一期电视节目中,主持人曾追问诺基亚总裁Stephen Elop何时才正式发布Lumia 928。
这背后的回旋余地让诺基亚投资者紧张,如果未失去耐心的话。而本月7日在赫尔辛基召开的投资者股东大会上,Elop坚持推出运行Windows Phone且仅支持Windows Phone的手机这一决定遭到质疑。
据路透社报道,股东Hannu Virtanen曾劝说Elop改变决定,Elop并未正面回应。但他随后在会上表示:“在工作过程中我们需要不断进行调整。但在今天的生态系统战争中,非常明确的一点是我们将在Lumia产品系列中采用Windows Phone,而这也是我们能够拿来与三星和Android等对手进行竞争的”。
译者/Viki