• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

半导体照明产业与标准化研究

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-08

分享至:
  • 摘要

    半导体照明 被世界公认为节能绿色的照明光源。本文阐述国内外半导体照明发展计划,通过对我国半导体照明产业状况进行分析,结合自身特点,提出半导体照明产业的发展建议。

    关键字: 半导体照明、产业、节能、标准化

    1.引言

    半导体照明即采用发光二极管( LED )作为光源的照明方式。LED是一种由半导体技术研制成的光源,具有可靠性高、功耗低、寿命长、污染少、抗震力强等优点,由无毒材料制作而成,属于典型的节能绿色照明光源,耗电相当于低直流驱动,超低功耗,电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。

    半导体照明在特殊照明领域的应用,如交通信号灯、景观照明、LED全彩显示屏等,节能的效果明显:如景观照明(替代霓虹灯)节能70%,如水立方5万平方米的景观照明工程全部采用LED,与传统荧光灯相比,全年预计可节约电能74.5万度,节约电费约84.9万元,节能73.34%;交通信号灯(替代白炽灯)节能80%;庭院灯节能70%.在功能性照明领域,节能效果已开始显现,如LED作为次干道路灯(替代高压钠灯)节能70%.虽然初始采购价格是普通灯的3倍,综合节约成本约3-4年可以持平。

    随着技术的不断突破,功率的不断增大,2010年,LED产品的发光效率已达到100lm/w,开始进入普通照明领域,如LED汽车灯、LED背光源、LED手电筒、LED台灯、LED射灯、LED路灯、LED遂道灯、LED室内照明等,年节电500亿度,通过节电可以减少CO2,SO2、NOX、粉尘排放5000万吨。预计2015年,LED产品的发光效率可以达到150lm/w,LED照明占有20%的照明市场,每年将节约用电1000亿度,超过三峡水电站年发电量。通过节电可以减少CO2,SO2、NOX、粉尘排放1亿吨。

    近年来出现的ACLED在指示灯、霓虹灯等产品上的应用可节省30%~40%的电能。据测算,我国照明用电约占总用电量的12%,因此照明方向上的节能潜力可挖掘空间极大。

    我国是能源消耗大国,据统计2009年我国能源消耗为33.66亿吨标准煤,成为仅次于美国的第二大能源消耗国,而在照明上消耗能量占社会总量消耗的10%以上。半导体照明具有资源能耗低的特点,从材料制备、产品制造和应用3个阶段全生命周期能耗低于传统照明。如果我国现有家庭平均每户使用一只LED灯代替普通白炽灯,每年可减少650万吨煤的燃烧。

    世界照明工业正在转型,根据国际社会创造节能的新局面的目标,很多国家都在加紧立法,鼓励使用节能型光源。欧盟、澳大利亚和美国分别将从2009、2010和2020年开始禁用白炽灯泡。以LED占普通照明市场10%计,LED普通照明市场的潜在规模将达250亿美元。

    豪无疑问地,半导体照明是21世纪发展前景的高技术领域之一 .以“节能、环保”为目的的“绿色照明”已成为世界性主流。

  • 标签 半导体照明 LED Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

    更多新闻