• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera开始广泛提供面向OpenCL的SDK以及现成的电路板

来源:电子工程网
时间:2013-05-08

分享至:
Altera 的 OpenCL SDK生态系统包括开发板,实现了高功效、高性能异构计算解决方案

Altera 开始广泛提供提供面向OpenCL的SDK,支持第三方产品电路板。

提供面向OpenCL的SDK,软件编程人员可以使用高性能可编程逻辑器件。今天同时发布的新闻还有,Altera宣布优选电路板合作伙伴计划,支持第三方电路板供应商与Altera密切合作,使得这些供应商可以设计实现基于Altera可编程器件的量产电路板。通过优选电路板合作伙伴所提供的第三方电路板,以及面向OpenCL的SDK,软件编程人员可以很容易地使用高级语言实现高性能 FPGA 设计。

Altera面向OpenCL的SDK支持软件编程人员编写他们的OpenCL代码,发挥FPGA强大的并行体系结构的优势。与其他硬件体系结构相比, 软件编程人员可以极低的功耗,在FPGA中实现很高的性能。

IBM电力系统副总裁Robert L. Swann评论说:“由于FPGA支持并行处理,因此,对于需要实时性能的特殊服务器工作负载,这种并行处理非常关键。我们非常高兴的是,我们的客户现在可以使用Altera面向OpenCL的SDK,在电力系统中充分发挥这一技术的优势。采用这一基于标准的方法,我们的客户可以利用广泛存在的商用生态支持系统以及研究成果,加速实现新出现的,需要大量计算的工作负载。”

面向OpenCL的SDK被设计用于提高需要大量并行计算的应用的系统性能,包括,金融、军事、广播、医疗以及各类其他市场。Altera的OpenCL解决方案由可靠的生态系统提供支持,包括电路板合作伙伴、设计合作伙伴、软件工具和大学合作等。Altera及其合作伙伴为开发人员在FPGA中实现其OpenCL设计提供必要的工具、硬件、库、参考设计和设计资源,帮助他们缩短了产品面市时间。

Altera面向OpenCL的优选电路板合作伙伴计划保证了第三方产品电路板非常适合目前的Altera器件体系结构。在计划中,初的优选电路板合作伙伴包括BittWare、Nallatech和PLDA,今后还会有更多的电路板合作伙伴加入。

BittWare销售和营销资深副总裁Darren Taylor评论说:“多年以来,Altera和BittWare合作及时实现了高端信号处理电路板级解决方案,极大的降低了我们共同客户的技术风险。利用Altera的硬件技术,这包括面向OpenCL的SDK,我们大幅度降低了计算、金融和军事市场应用的复杂度。”

Nallatech创始人兼总裁Allan Cantle说:“OpenCL的实现非常适合Nallatech的硬件加速计算解决方案。如果客户需要在异构平台上实现FPGA,可以直接购买我们的卡,或者使用预先集成在供应商的高容量服务器和刀片服务器中的卡。客户使用Altera面向OpenCL的SDK开发高性能计算应用时,与传统的计算体系结构相比,能够极大的提高每瓦性能,同时大幅度降低了成本。”

PLDA副总裁兼CTO Stephane Hauradou评论说:“PLDA一直成功的支持Altera客户实现他们的高性能应用。会有越来越多的软件开发人员受益于面向OpenCL的SDK,他们现在可以充分利用Altera的前沿解决方案。”

价格和供货信息


现在可以在Altera网站上下载面向OpenCL的Altera SDK。对于一个节点锁定的PC许可,面向OpenCL的SDK年度软件订购的价格是995美元。关于OpenCL的Altera优选电路板合作伙伴计划及其合作伙伴的其他信息,或者希望了解所支持的所有电路板的详细信息,并进行购买,请访问Altera网站的OpenCL部分。



标签 OpenCL Altera FPGA 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻