• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

国产四核主控处理器芯片一瞥

来源:电子工程网
时间:2013-05-08

分享至:

海思 K3V2


早推出四核主控的本土芯片公司是海思,在去年 3 月份它就推出了基于 ARM Cortex-A9 处理器 K3V2 ,不过该主控芯片也就是自产自销,还不能惠及广大 国产 平板电脑厂商。 K3V2 处理器尺寸为 12 × 12mm ,号称是 2012 年初业界体积小的四核 A9 架构处理器。它采用台积电 40nm 制程,主频分为 1.2GHz 1.5GHz ,官方声称这款芯片能够在一系列的基准测试中超越 Tegra3 性能 30% 50% K3V2 内置两颗 Vivante GC4000 组成 16 核图形处理器,拥有 32 位渲染设计,能够支持 35FPS 的视频处理能力。该芯片还采用了高端的 64bit 带宽 DDR 内存设计来充分释放四核的性能,支持 Mobile SDR/DDR SDRAM ,提供片内 8 层总线并行访问,到 30Gbps 的片内带宽;支持 8/16bit NANDFlash 存储访问及 Flash lock 功能。另外该方案特点还包括支持智能功耗性能调节、支持多种外设接口和传感检查功能、提供方案级完整的电源系统与多种充电方式等。



炬力 ATM7029


2012 10 月份,珠海炬力推出了其首个猫头鹰系列四核芯片 ATM7029 ,它基于 ARM Cortex-A9 系列 CPU ,采用 ARMv7-A 架构,单核运行频率可达 1.3GHz ;图形处理方面采用了多核 3D GPU 与一颗专有的独立 2D GPU ;支持 1080p 视频编解码。至于功耗,炬力表示 ATM7029 集成了的分模块独立电源域管理系统和智能调节背光技术,能做到待机时间长达 1,000 小时、视频连续播放 14 小时、游戏时长 12 小时、上网时间 10 小时。 ATM7029 的特点还包括:带有炬力独创的 QuickBoot 技术,支持 1 秒瞬间启动,开机速度也仅需 10 秒,是全球开机快的平板电脑方案之一;支持画中画, 6 路视频同时播放,即 1 6 播;集成了 USB3.0 PHY ;内置 HDMI 1.4a ;支持制程 60bit EEC NAND Flash 等。炬力宣称其处理器方案可提供市场竞争力的总体 BOM 成本,采用该方案的平板电脑可以具有非常高的性价比。



全志 A31


不久之后,单核时代的黑马全志直接跳过双核平台也推出了四核芯片 A31 ,其 CPU 基于 ARM Cortex-A7 架构,采用 40nm 工艺;配备双核八显 PowerVR SGX544MP2 GPU ,像素填充率高达 3,000M/S ,三角形渲染也同样高达 100M/S A31 的视频处理能力很强悍,可支持 4K2K 视频解码、 3840 × 1080@30fps 3D 视频编解码和双通道屏输出。存储方面配备双通道 DDR ,支持 64bit DDR3 ,以及双通道 NAND Flash ,支持 16bit NANDFlash 。此外,全志为 A31 量身打造了一颗智能电源管理芯片 AXP221 A31 在其配合下可实现电源动态管理,实现超长续航,能支持 30 天待机、 100 小时音乐播放、 10 小时视频播出、 8 小时网页浏览。全志选择了 Cortex-A7 而非 Cortex-A9 原因在于前者与后者架构相比虽然在性能上还有所差距,不过对于主流应用并不成问题,而优点在于前者可以带来更好的功耗控制,并降低系统整体成本。



瑞芯 RK3188


瑞芯在 CES 2013 上首发了其四核产品 RK3188 ,它基于 Cortex-A9 架构,采用 GlobalFoundries 28nm 工艺,是国内首个采用 28nm 工艺的国产主控芯片; GPU 采用四核 ARM Mali-400 架构,频率可达 600MHz 。除此之外, RK3188 内嵌高性能 2D 加速硬件,支持 1080p 高清编解码,支持 DDR3 DDR3L LPDDR2 ;配备双 LCD 显示接口,支持 2048 × 1536 超高清分辨率;内置 GPS 解调器;支持 Android 4.2 及更新版本。整体来说 RK3188 的综合性能还是比较强大的,瑞芯宣称 RK3188 CPU 端比 Tegra 3 要快 30% ,在 GPU 端比 Tegra 3 40% 。除了性能强劲之外,全新 28nm LP 工艺还带来了更低的功耗,相比 45nmLP SoC 低功耗工艺,新工艺性能提升 55% ,功耗节省 60% 。此外,对于 4G LTE 网络支持方面, RK3188 也很到位,支持高达 480Mbps 的数据传输率。



晶晨 AML8726-M8


另一位国产主控处理器厂商晶晨半导体在今年 3 月思锐达举办的“消费电子应用与技术发展论坛—— xPad 与平板电脑专题研讨会”上发布了其四核处理器 AML8726-M8 的进展情况,这是晶晨首次在公开场合向外透露其四核处理器的具体规格和细节。据该公司销售副总监李明介绍, AML8726-M8 基于 ARM Cortex-A9 架构,采用台积电 28nm 工艺,单核主频高达 2.0GHz GPU 配置更是让人惊讶——新一代 Mali 八核处理器,其中两个几何处理器和六个像素处理器。李明表示,与其他主控处理器 GPU 像素处理器和几何处理器在工作时只能一先一后运行不同, AML8726-M8 的两种 GPU 处理器是可以同时运行的,即可以同时进行三角形填充和像素填充,绘图性能可谓业内。除了四核 CPU 和八核 GPU 外, AML8726-M8 还加入了总共八个多媒体和加密引擎核。李明笑称:“从核数来看, AML8726-M8 是目前核数多的处理器,一共有 20 颗核。”在多媒体处理性能方面,该芯片可以支持 4K2K 以及双通道 1080p 视频解码,支持 1080p H.264 编码和杜比音频技术 DS1 等。在集成度方面,该芯片集成了单双通道 LVDS MIPI ISP 接口、带 3D HDMI 1.4b 接口、 Adobe 硬解码功能等等。“ AML8726-M8 是晶晨为广大平板电脑厂商打造的高端顶配四核方案,也将会是市面上性价比和性能强的四核方案。”李明说道。至于功耗,他诚恳地表示因为样片还没拿到,所以具体的数据未能后确认。但是因为采用了台积电的 28nm 工艺和在电源管理方面做了优化,预计其功耗将低于之前的双核产品。
标签 处理器 国产 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻