• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Diodes新型电源开关为USB接口保护提升功率密度

来源:EEWORLD
时间:2013-05-08

分享至:

Diodes 公司 (Diodes Incorporated) 推出限流电源开关系列,以2mm x 2mm超小封装带来高电流处理能力,提高机顶盒、LED电视及笔记本电脑等产品的 USB 3.0接口保护电路的功率密度。这六款全新单通道器件的导通电阻 (Rds(on)) 仅为70mΩ,连续输出电流可达2.5A,并且采用了占位面积小的U-DFN2020-6微型封装。

这些电源开关能对所有承受大电容负载及有短路可能的应用提供可靠的接口保护解决方案,包括反向电流阻断、过流、过温、欠压封锁和短路保护。新器件也集成了受控的输出放电功能,以确保输出电容器的放电。此外,这些开关的快速短路反应时间仅为2μs,有效防止不必要的系统关闭或重新启动。

这些新器件的输入电压范围为2.7V到5.5V,适用于3.3V与5V电源供电系统。其中AP2501 (低启动) 及AP2511 (高启动) 支持达2.5A连续输出电流,其引脚排列与能够处理2A连续输出电流的AP2301和AP2311相互兼容。AP2401和AP2411同样是额定电流为2A的电源开关,但它们在过流情形下提供输出负载关断功能,从而允许系统进一步优化故障状态管理。所有六款电源开关也配备了开漏极过流故障指示,内置的7ms延迟滤波用以防止故障误报。

除了U-DFN2020-6微型封装外,所有器件都有SO8,MSOP-8/EP以及
U-DFN3030-8封装。工作温度范围为-40ºC到+85ºC。

Diodes简介

Diodes公司 (Diodes Incorporated) 是一家标准普尔小市值 600 指数 (S&P SmallCap 600 Index) 及罗素 3000 指数公司,是的分立、逻辑及模拟半导体产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖 LED 驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC 开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及 USB 电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。

Diodes公司的总部、物流中心及美国销售办事处位于美国德克萨斯州普莱诺市,在普莱诺市、加利福尼亚州圣荷西、台北、英国曼切斯特和德国诺伊豪斯设有设计、市场及工程中心;在密苏里州堪萨斯城及曼切斯特设有晶圆制造厂;在上海设有四座制造厂,以及在德国诺伊豪斯及台北各设一座;另在成都设有两座合资工厂;在德州沃斯堡、台北、香港、曼切斯特、上海、深圳、南韩城南市和水原市、东京及慕尼黑设有工程、销售、仓储及物流办事处;并在世界各地设有销售及支持办事处。

标签 Diodes USB 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

更多新闻