• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星Galaxy S4:电池续航差 屏显有问题

来源:
时间:2013-05-08

分享至:

  导读:凭借其设计轻薄,三星Galaxy S4成了上半年备受用户期待的高端智能机。而三星Galaxy S4目前因为电池续航问题、屏显问题、应用(甚至通讯录)启动慢,新功能无法使用,传感器无法使用等问题遭遇用户的各种吐槽以及差评,而未来也会有越来越多的差评出现。

  就算是备受期待的手机也会有问题的,三星Galaxy S4用户就已经开始抱怨这款手机的许多问题了。这些差评里,电池续航和屏显问题尤为突出。

  三星Galaxy S4配有5英寸1080P显示屏,4核处理器,1300万像素摄像头,搭载安卓4.2果冻豆系统和三星TouchWiz功能。同时,凭借其设计轻薄,Galaxy S4成了上半年备受用户期待的高端智能机。

  尽管技术优越,尽管巨大无比,Galaxy S4还是存在许多问题。购买了Galaxy S4的用户不断因为各种问题开始给差评,而未来也会有越来越多的差评出现。目前,主要的两大差评就是电池续航和屏显——

  电池续航问题

  三星Galaxy S4的一个普遍问题就是电池消耗快,要知道,Galaxy S4使用的可是2600 mAh的大容量电池。电池消耗快的问题会在几种情况下出现——首先就是夜间耗电,没错,手机放在那里一晚,早上电量就剩一半了,到底是怎么回事不知道,但是总不能整晚插着充电器不是。

  也有一部分的电池续航问题是因为Google Play 音乐和媒体服务无故耗电。不知道问题是出在安卓4.2果冻豆系统,还是Galaxy S4本身,不过之前运行安卓4.1果冻豆系统的Galaxy Note 2和Galaxy S3可没见这样的问题。

  虽然电池续航时间因人而异,但如此广泛的电池续航问题就不能算是个人原因了。

  屏显问题

  遭受屏显问题的Galaxy S4用户不在少数。用户们称,在手指在屏幕上滑动时,可以看到斑点,特别是在用户界面滑动时,深颜色都变成了紫色。三星能不能解决这个问题还不得而知,不过这种屏显问题波及广泛。

  电池续航还可以通过系统升级或是外接移动电源解决,屏显的问题可就不是那么容易解决的了。三星啊,你可长点心吧!

  其他问题

  除了电池续航和屏显,网友还提供了Galaxy S4的一些其他问题,其中包括,设备顶部发烫,在S3上运行正常的应用在S4上显示不清晰,应用(甚至通讯录)启动慢,新功能无法使用,传感器无法使用等。

标签 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻