• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

民用安防日益升温 厂商切忌"阴沟翻船"

来源:中关村在线
时间:2013-05-08

分享至:
      这两年,民用安防已经渐渐的从悄无声息走向了前台。甚至可以说,如今的民用市场已经成为整个安防领域中一片难得的催化剂。在一些传统的设备日渐遭遇瓶颈,而一些新型的安防设备还尚缺"地气"的时候,民用的安防装置则成为很多厂商难得的兴奋点。

  民用安防打开领域新道路

  近这两年,安防市场在大家关注的不断广泛下,也在经历着一个史无前例的转型阶段。而这个转型的覆盖面,也渗透到了监控的领域的模拟到网络,门禁识别的射频到生物,以及对讲领域的网络化等等。说这个转型是史无前例,是因为此前的安防技术基本就是我国所迎接的代安防技术的主体,而这样的转型也注定成为了安防概念进入我国之后,一次非常庞大的转身。


  不过,在应用领域中出现如此庞大的颠覆性变化,对于用户与市场的影响也必然是明显的。很多的用户在这种变化中也面临着很纠结的考虑。然而值得庆幸的是,随着民用监控的日益被看好,一条"中间化"的道路正在我们的两代技术的发展中逐渐趟出了自己的一片天地,而这个中间道路无疑就是民用监控。

  从技术的特点来讲,民用监控并非不需要新技术的一种引入,毕竟随着我们流动性的增大,以及对于设备自主工作能力要求的不断加强。新技术可以说是引领民用安防设备的主要动力。同样,正是借助这些新技术在智能化、远程控制等方面的突破,也使安防对于很多场合来说变得更简单,对于我们的生活中的帮助更加的直接,因此,使这些原本在公共场所的设备得以进入了我们更加私人的空间。

  不过,由于民用需求的小巧化,新技术并非能够全然照搬的进入民用领域的应用。而传统技术中对于控制应用的一些限制,反而倒是民用安防中更加需要或者是实惠的选择。于是在这样的情况下,民用安防多少又对传统的安防技术有着更多的依赖与需求,所以这种跨界的中间道路也就因此而诞生了。不过,虽然这类技术的应用更多的是一种兼容的状态,但是中性的探索依然可以称得上是一种前无古人的探索。

  民用安防市场充满荆棘

    既然是探索,那么探索中的那些曲折肯定就不会在民用安防的前进中表现的太过低调。尤其对于当前安防领域整体还缺乏一个标准的今天,民用安防的成长与把脉则显得更加的不易。

    其实在笔者看来,目前民用安防的一些坎坷主要还是集中在我们经常提到的那两个方面:即价格和稳定性,而稳定性我们有可以细分为工作过程中的设备性能,以及设备的寿命等等。



民用安防基于挑战并存

    易降的价格,难低的成本

    其实对于价格来说,这两年的民用安防市场已经在不断的完善中渐渐找到了自己的定位,这也就意味着,虽然目前行业产品在价格上的水分依然存在,但是在人们的理性消费与产品日益丰富的趋势下,类似产品在价格虚高的现象上已经明显收敛。可以说这是这个领域在对消费者方面明显的进步。但是对于一些更新颖更高端的设备,比如智能家居,比如更加现代化的家用监控报警来说,水分的比例依然能够刺激着用户的神经,如果我们再能将其中的水分再挤一挤,或许我们的应用市场同样也能再“挤一挤”。

    此外,随着网络化等联动功能的引入,如今的设备如果单纯依赖自身来完成工作已经是越来越困难。所以,设备的联动成本也就不得不考虑到我们的开销中来,而很多时候,这类成本在潜意识中,我们也是无法控制的,因此,运行成本的提升一定程度上也会影响用户对于家用安防设备的选择。但是,这些成本我们就真的是一点儿不可控的么?

    稳定性顾虑何时解忧?

    其实对于安防设备来说,稳定性一直是让用户为关心也是为无奈的问题。不过,相对于企业级更加专业的安防设备管理,民用用户对于安防设备在性能上面的缺陷会处于一种更加无奈的地位。于是,稳定性也就注定成为左右用户选择或者耐心的重要因素。如今,包括监控中的摄像机清晰度性能,包括防盗报警误报漏报等现象依然在很多的困扰着我们的应用。尤其在当前缺乏一个标准的现实中,对于质量的把握对于一些家庭用户来说可能面临着更难的把握,那么,我们也可以认为如此的状况是在挑衅用户的耐心底线。

    此外,任何一个用户都希望自己的安防设备能够应用的更长久。但是我们现在的安防设备到底是一个什么样的寿命状况呢?虽然对于这样的参数我们并没有一个非常详细的答案。但是对于不少的产品来说,三五年一次的大投入或许在一些摄像机或者报警器的应用中还是非常常见的。也许这对于公家用户并不算什么事情,但是对于用户来说,显然就是考虑过程中的重要筹码。



如今的民用安防设备真的让用户满意么?

    民用安防之路不好走

    如今的民用安防可以说是一个着实的潜在市场,但是对于厂商来说,这个市场中的挑战也同样不容我们忽视。相比于更加“豪放”的商用市场,民用市场的买家似乎更加有着“自己的规则”。而这个“规则”其实也是对长期面对公家用户的厂商一个不小的挑战。

    尤其对于一些价格或者性能上的细节来说,可能我们看似无所谓的方面却是用户非常在意的。面对更加“零散”的内心与底线,我们对待这部分的市场注定要更加的严谨。否则的话,一旦这块市场逐渐在我们的兴奋与大意中萎缩,那么恢复起来可真就不是什么容易事了。

标签 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

更多新闻