来源:电子工程网
时间:2013-05-08
近几个季度里,
英特尔
推出的产品并没能赢得消费者的认可,公司也面临收入萎缩的尴尬现状。状况堪忧的英特尔,与智能手机制造商黑莓境况如出一辙。
但与此同时,英特尔并没有因为暂时的不利而垂头丧气,该公司正努力研发新的芯片产品,并希望起到力挽狂澜之效:高速、低能耗的新移动芯片,足以让竞争对手高通(Qualcomm)、三星、苹果基于ARM设计的明星芯片产品相形见绌。在未来两年的时间内,随着这些新款芯片的诞生,制造商能够进一步实现产品升级,为消费者带来可以与媲美笔记本电脑的高性能智能手机和平板电脑。 今日,英特尔首次对“ Silvermont ”移动微 处理器 ,进行了详细介绍。如果英特尔策略得当,这款即将面世的芯片,将会出现在人们生活中的每一个角落——包括智能手机、笔记本电脑、汽车、服务器、机顶盒,以及数不胜数的“嵌入式”计算设备。 这款芯片的特别之处在于,英特尔计划改进现有生产工艺,不同于传统PC、服务器芯片使用的技术。采用新工艺的Silver处理器元件尺寸仅为22纳米,功率仅为英特尔现有移动芯片的五分之一,但是速度却几乎不受影响。 芯片的低能耗,意味着在电流相同的情况之下,使用现有芯片的苹果iPhone和三星Android智能手机,可能会比使用英特尔Silvermont芯片的手机慢上许多。不过,目前究竟英特尔能快上多少还是未知数,这在一定程度上,要归咎于运行智能手机和其他移动设备的软件,在英特尔的芯片上需要重新编译。 到2014年至2015年,英特尔Silvermont移动芯片线宽可能还会进一步瘦身,仅为14纳米,并大幅度降低能耗,并可能提高处理器性能。 想要赢得更多的市场份额,英特尔仍然前路漫漫,必须努力为芯片带来大幅提升。现在,由ARM设计,三星、苹果、高通等公司制造的移动芯片,已经主宰了这一广袤的市场。 AnandTech网站的Anand Lal Shimpi表示,“想想看,这是多么的令人沮丧。如果在此之前,英特尔能够在移动市场采取积极动作,一定会有很强的竞争力。” 不过,推出极具竞争力的移动处理器,加以在服务器市场的统治地位,英特尔可能已经为英雄归来埋下了伏笔。但是,在这些芯片终成为行业新标准之前,英特尔复苏的迹象仍然并不明朗,毕竟改变总需要耗上几年的时间。 -- 腾讯科技 |