• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ST发布可支持Linux系统的简化MEMS传感器驱动软件

来源:中国电子网
时间:2013-05-08

分享至:

意法半导体发布可支持Linux系统的MEMS传感器驱动软件,进一步简化MEMS传感器的使用,并扩大其应用范围。

意法半导体的新驱动软件架构支持版的 Linux Kernel(自3.9版),即日上市,为Linux开源软件开发人员使用意法半导体的MEMS器件提供更大的便利,以便开发用于远程监控、测试和测量、机器人控制、机器视觉和监测的消费电子、工业、科学研究、医疗保健应用,这些设备要求具有精确运动和位置多轴感测功能。

意法半导体的新驱动软件架构可确保传感器运行稳健,限度提升传感器的性能,支持模块化设计和产品原型快速开发,通过一个标准的IIO(工业-IO)接口管理, 由于Linux Kernel已内置嵌入式IIO驱动软件,因此连接意法半导体运动MEMS产品无需额外软件。

意法半导体运动MEMS应用经理 Paolo Bendiscioli表示:“意法半导体IIO驱动模块拥有极高的设计灵活性,无需修改驱动软件即可任意更换意法半导体的MEMS产品。这个解决方案让客户能够快速升级设计,缩短新产品上市时间。”

新驱动软件架构支持意法半导体MEMS系列全系产品,包括加速度计、陀螺仪、iNEMO惯性传感器模块、电子罗盘和磁力计,只需少的软件费用即可轻松快速连接任意传感器,让系统能够识别器件,访问数据,支持中断,执行轮询数据采集。

MEMS传感器广泛用于消费电子产品,如智能手机、平板电脑和游戏机的室内导航、屏幕朝向(横屏或竖屏)和手势识别。意法半导体拥有800余项MEMS相关专利和专利申请,是全球的MEMS制造商,MEMS累计出货量逾30亿件,日产量达到400万件。

意法半导体MEMS Linux工业IO 驱动软件库的主要特性:

支持意法半导体MEMS器件的全部功能

降低软件代码费用支出

SPI 和 I2C 总线互通

在驱动程序级嵌入FIFO

标签 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻