• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

分析师:英特尔Haswell将对桌面PC带来重大影响

来源:腾讯科技
时间:2013-05-08

分享至:

国外著名分析师Loyd近针对英特尔推出的桌面PC处理器所面对的形式进行了分析。而无论是对于传统台式机还是一体机来说,他认为,未来整个桌面PC的CPU市场将变得更加多样化。

原文如下:

上周,英特尔公布了即将推出的Haswell系列处理器的性能数据及图形处理能力参考,而大多数外界的讨论都围绕着Haswell系列在笔记本电脑上对图形处理能力的讨论上。

不过另外,英特尔还公布了一些关于Haswell系列其他的一些有趣内容,这引发了大家对于采用集成显卡配置的台式机究竟对于 CPU依赖程度及传统误区的讨论。

 

 

讨论一:CPU性能要比显卡更重要

在 移动平台上,大多数使用英特尔处理器的笔记本电脑使用的集成显卡都是目前端的HD 4000显卡。但是笔记本拥有一个众所周知的特点,那就是良好的封闭性造成了其无法进行硬件配置升级的后果,尤其是针对显卡部分。所以英特尔非常聪明的使 用了将显卡集成到CPU上的新方法。这样即时是超极本这样的超薄超轻产品,都可以毫无压力的使用上英特尔HD 4000这样的显卡。

而对于 那些希望通过台式机来建立属于自己的家庭共享网络系统的发烧友来说,集成显卡虽然是非常不错的选择,但是如果没有一个相对性能够高的CPU的话,一样无法 达到自己想要的效果。虽然有人尝试使用在当时还算顶级的酷睿i7 3370K处理器,但是依然存在与显卡配合默契不够的现象。因为通常来说,整套系统除了CPU要够好以外,还必须至少拥有像GeForce 660 GTX或AMD Radeon HD7870这样的显卡才行。

 

 

英 特尔似乎已经认识到了这一点,所以他们并没有将重点放到如何集成进更高端的显卡上,而是追求一款以性能为导向,并且适当能够集成兼容可用性比较强显卡的处 理器。当你明白这个道理之后你便会发现,其实甚至即使是一款相对低端的显卡,比如Nvidia GTX 650或AMD HD7790这样产品效果甚至要好于AMD HD 4000。

讨论二:变幻莫测的市场

即使我们不考虑市场的正 常变化趋势,现在整个PC市场从台式机电脑逐渐转向笔记本和平板电脑的趋势也是非常明显的。目前主流的桌面操作系统已经逐渐远离了纯粹的追求CPU性能至 上的设计,就算已经加入了包括动作传感器及触摸操作等新技术,但依然已经开始逐步考虑图形图像对于整个操作系统性能表现的影响。

目前桌面一体机的发展已经遇到了一些瓶颈,对于整个采用集成式显卡的桌面系统来说也存在比较大的问题。虽然现在已经有部分一体机使用了Nvidia GT650这样的显卡,但是在图形表现上依然有相当大的局限性。

下面这张图就充分能够反映目前桌面PC配置的主流趋势。往往使用高端处理器的电脑都配有独立显卡,而更多的一体机则受到了集成显卡的限制。

 

 

从上图的内容来看,为什么功率小的i7 4770R反而却拥有更高的图像表现效果呢?而后面的R又代表什么呢?

字母R是一个新后缀,代表了该版本的CPU使用了BGA封装。这意味着这些CPU已经被的焊接到了主板上,而并不是采用针脚到上面。从英特尔来说,这种设计一方面能够降低成本,另一方面也可以使主板元件更加紧凑,同时也能够提高整个元件系统的工作效率。

i7-4770R 为四核心八线程设计,默认频率3.2GHz,动态加速3.9GHz;i7-4670R为四核心设计,默认频率 3.0GHz,动态加速3.7GHz;i5-4570R同样是四核心设计,默认频率2.7GHz,动态加速3.2GHz;这三颗处理器的TDP均 为65W,而且采用的是BGA封装接口,这在桌面处理器上还属首次。虽然处理器部分与普通版没有什么区别,但是核芯显卡部分区别就非常明显。这三款处理器 搭载的核芯显卡均为GT3 with On Package Cache Memory,具体型号为HD Graphics 5200,和顶级移动版处理器搭载的核芯显卡相同。

分离设计并不代表消失

其实,独立显卡设计依然会在桌面PC上拥有相当不错的发展空间,但是GTX 650这样的产品也会对英特尔显卡市场产生比较大的冲级。所以Haswell的诞生必然会影响到Nvidia及AMD在笔记本和一体机市场上的份额。

Haswell 架构在超极本上将会发布单芯片处理器,这样在保持足够性能的基础上,TDP则是其他产品的一半,单芯片的功耗甚至低于10W。低功耗设计的单芯片 Haswell处理器则同样内置了性能强的GT3核芯显卡,这样可以让超极本在保证性能的基础上做到更加省电。

 

 

在 去年秋季的英特尔开发者论坛上,英特尔谈到了一些Haswell的功耗问题。而i7-4770k也被定位成比目前i7-3770k能够节省更多的能耗。随 着市场细分的发展,英特尔开始针对不同市场有所倾重。在桌面级市场中,性能与可扩展性是用户需要的,Haswell则在保证性能的前提上,将功耗维持在 合理的95W。而且Haswell提供了更好的超频性能,改善了Ivy Bridge处理器超频性能不强的尴尬境地。Haswell的首发处理器依旧是中高端的酷睿i5/i7系列,也证明了英特尔将主要精力放在中高端市场。

在移动市场,由于英特尔主要的产品是超极本,所以Haswell在功耗方面做了优化。普通笔记本用处理器在10W-45W,超极本用的单芯片处理器则仅仅在10W一下。Haswell在性能足够的前提下,低功耗成为了移动处理器的另一亮点。

标签 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻