• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔QorIQ T4240通信处理器采用Green Hills优化编译器

来源:21ic
时间:2013-05-08

分享至:

21ic讯 飞思卡尔半导体 QorIQ T4240多核通信处理器实现了高性能,超越了其在嵌入式片上系统处理器所创下的有史以来CoreMark®基准分。QorIQ T4240处理器采用了Green Hills Software公司高级编译器技术,将其业界的CoreMark分数从179763提高到187873。

飞思卡尔数字网络业务部QorIQ营销总监Nikolay Guenov表示:“飞思卡尔凭借其业界的QorIQ T4240 SoC,实现了新突破。由于对该处理器的要求非同一般,我们已经将QorIQ T系列的设计获胜目标翻倍。Green Hills技术则能够释放这种技术的全部潜力。”

CoreMark是EEMBC®(嵌入式微处理器基准协会)设计的行业标准基准,专门用于测试处理器的内核功能,并对不同设备的总体内核处理性能进行比较。通过成功模拟真实世界的嵌入式设备性能,CoreMark分数可验证性能,并使用户可快速比较处理器。请参见 www.coremark.org。

Green Hills Software首席技术官David Kleidermacher表示:“Green Hills非常自豪地提供一个基本密钥,可解锁飞思卡尔处理器的内核性能。30多年来,我们已经改善并优化了我们的编译器。凭借与飞思卡尔的密切合作,我们已经为我们共同的QorIQ处理器客户提供了网络、工业和航空电子设备的性能水平。”

28-nm QorIQ T4240具备24个虚拟内核,提供一个极具吸引力的组合,即硬件加速、基于结构的互连技术、高速I/O、硬件辅助虚拟化以及64位Power Architecture®内核的组合。其主要特性包括:

· 双线程、64位e6500 Power Architecture内核,具有40位实际地址内存,AltiVec矢量引擎以及1TB的物理地址内存

· 第二代基于硬件的hypervisor(虚拟机监视器)技术,旨在简化开发并实现多个独立操作系统的安全自主操作

· 50 Gbps的数据包解析、分类和分发加速技术

· 同时支持多达4个10G和多12个1G以太网

· 具有40 Gbp吞吐量的加密加速引擎(SEC)

· 面向WAN优化控制器的20 Gbp数据压缩引擎(DCE)以及面向入侵检测和预防应用的10Gb/s正则表达式模式匹配引擎(PME)

· 数据中心桥接(DCB)和出口方向流量整形,旨在消除因为队列溢出而出现的丢包,并且支持链路上带宽的有效分配

· 系统互连技术,包括带SR-IOV的PCIe rev 3.0,能促进高速外设的扩展

EEMBC总裁Markus Levy表示:“实现嵌入式处理器有史以来的EEMBC®性能得分,这对采用Green Hills编译器技术的QorIQ T4240设备来说是一个令人印象深刻的成就。这个重大事件再次表明了,半导体供应商及其生态系统合作伙伴之间的合作如何为他们的共同客户提供了卓越的性能。”

Green Hills Software的优化C、C++和Ada编译器因生成EEMBC认证的性能、小的代码尺寸和代码质量而出名。此外,它们也是个认证为级工具资质的商用工具链,其功能安全符合IEC 61508:2010(工业)、EN 50128:2011 (铁路)以及ISO 26262:2011(汽车)。

无论Green Hills研发实验室过去30年所发明的或是行业标准所采用的所有优化,都在T4240 设备上进行认真落实并测试。Green Hills编译器提供出色的默认设置,但开发人员也通过编译器和链接器输出完成微调控制。不同优化组合可以按照项目或文件进行选择。

为了帮助开发团队避免常见编程错误,Green Hills编译器可自动执行清洁编码规范。 开发人员可以执行MISRA 2004准则等行业标准,或执行他们自己的一套准则。Green Hills编译器是整个嵌入式开发解决方案的一部分,该解决方案包括MULTI集成的开发环境、时间机器、实时操作系统和虚拟机监视器系列以及硬件调试工具。

标签 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

更多新闻