来源:腾讯科技
时间:2013-05-08
LG Display日前宣布投资7063亿韩元(约合40.6亿元人民币)增设一条8.5代WRGB OLED电视面板生产线,并预计将于2014年上半年实现量产。这生产线的建成,标志着OLED正式进入大屏幕时代。
据悉,增设的8.5代OLED电视面板生产线(基板尺寸2,200㎜×2,500㎜)将设于韩国坡州P9工厂内,采用WRGB OLED技术,月产能为2万6千片(以投入玻璃基板为准),今年1月,LG 电子推出了全球首款大型55英寸OLED电视。
作为被公认为有希望取代液晶技术的下一代显示技术,OLED(有机发光二极管)技术已暂露头角。与液晶技术需要搭载背光源不同,OLED利用了有机物质自发光的特性,不需要背光源,重量与厚度可减少到LCD的20%以下。同时,它具备优秀的画质,能够让产品实现完美外形设计,并可衍生出可弯曲显示器、透明显示器,被称为次世代显示技术。
然而,由于像素附着技术难于掌握,OLED一直难以实现大型化量产,这成为阻碍其前进的障碍。
LG Display公共关系副总裁秋逸盛对外表示,在OLED前进受阻的关键时刻,经过多年对多种方案的反复比较与实验, LG Display选择了WRGB OLED方案,打破了这一僵局。WRGB OLED采用了4色(Color Pixel)技术,在将红、绿、蓝有机物质垂直排列的基础上加入了白色有机物,白色有机物发出的光线通过TFT基板下的彩色滤光膜呈现色彩。这一技术可实现大型OLED量产,生产效率高,成功解决了传统的RGB方式下蓝色有机物使用寿命短、色彩存在偏差等问题。彩色滤光膜的加入,使得OLED电视中的4色像素发出的光更加均匀,带来更广视角,让消费者从各个不同角度均可欣赏到相同画质。在全高清(FHD)WRGB OLED面板中,红、绿、蓝3色子像素加上白色子像素,实际像素数量达到800万(1920x1080x4),画质更加细腻与丰富。(与之相比,RGB FHD实际像素仅为600万)
据专业面板调研机构DisplaySearch的数据显示,OLED电视市场规模预计将于2014年大幅增加,2015年市场规模将达到30亿美金,成为高端电视市场的发展动力。
据悉,2009年,LG Display推出15英寸OLED电视,为实现大型OLED电视生产奠定了基础。在推出55英寸OLED电视面板之后,LG Display又再次投入到了未来新型OLED的研究开发中。OLED生产工艺温度相对较低,更易使用塑性基板代替玻璃基板。LG Display正在这一特性的基础上,研发可弯曲、可折叠面板。与此同时,它不需要背光源的特性也使得它成为透明显示的方案。
“新生产线的投资,将大大推进OLED电视的发展。同时,作为业内首个增设8.5代OLED电视面板生产线的企业,LG Display将通过增设新生产线,占得OLED时代的先机。”秋逸盛认为。