来源:中国电子网
时间:2013-05-08
Atom系列产品算是Intel处理器大军中年龄小的一位了,在2008年才诞生的它初是面向上网本推出的廉价、低功耗x86处理器。但不幸的是上网本也就火了那一两年,到现在已经基本上宣告死亡了。
虽然Intel以其雄厚的资本让Atom处理器活了下来,但事实上Intel在此前四年的时间内对这款处理器倾注的心血并不多,目前其采用的32nm制造工艺以及老迈的Saltwell架构均已略显落伍,即便是面对不以性能见长的ARM处理器也讨不到什么好处。
Intel此举在一定程度上也成就了ARM,让高通、三星以及联发科等ARM领域的巨头都在这几年的时间内飞速发展,基本上垄断了手机芯片领域。
作为半导体行业龙头老大的Intel自然不能坐视这种情况继续发展下去,在去年针对智能手机推出了Atom Z2460处理器,今年又推出了性能更强悍的Atom Z2580处理器,虽然这两款处理器的性能方面的表现令人满意,但还是没能够在手机领域大放异彩,目前采用这两款处理器的手机屈指可数。
镇定思痛的Intel终于找到了事情根源,靠着落后的制造工艺以及老迈的架构肯定不可能在于ARM处理器的交锋中占到太大的便宜,于是乎Intel在今天正式发布了新一代Atom处理器。
新一代Atom处理器的核心架构代号为Silvermont,采用22nm 3D晶体管工艺制造。按照Intel的说法,新的Atom处理器致力于提升单位功耗下的性能,加入了乱序执行架构设计,相比上一代Atom来说,其每瓦性能能够提升3到5倍;采用了全新的节能工艺,核心数量能够达到8个。
Intel执行副总兼首席产品官浦大卫表示:“Slivermont(核心的Atom)是一个飞跃式的发展,也为未来大批产品及市场策略奠定了全新的技术基础。包括Avoton、Bay Trail在内的早期22nm工艺样品在客户那里获得了积极的反馈。未来我们会每年推出新一代低功耗的架构。”
此外Intel还表示未来每年都会对Atom处理器的架构进行升级,工艺方面的升级也会做到和x86处理器同步,明年将会推出14nm的Airmont架构,2015年的Atom代号还没有确定,不过制造工艺依然是14nm。
新一代Atom处理器的发布标志着Intel在移动领域正式向ARM发起挑战,高通、三星、NVIDIA以及苹果,你们准备好了吗?