• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

HD-SDI监控吹起安防新风潮 未来发展广阔

来源:中国安防展览网
时间:2013-05-08

分享至:

      安防行业在标清向高清视频发展的过程中,无论是技术还是系统化应用,经历了多种标准、协议的实践和探索。HD-SDI的视频传输技术源自广电系统,作为720p、1080i和1080p高清传输标准,紧随着IP技术走入安防行业,受到广大安防厂家、系统工程商的注目,被当做IPC方案的有利竞争者。HD-SDI作为数字高清平滑升级的一种选择,带来高清监控领域一股新风。

    HD-SDI,数字高清平滑升级的一种选择

    SDI是一种信号端口,目前应用于安防领域,信号可以传输百米左右,并可采用CVBS同轴电缆传输,接口为常用的BNC,所以通常被应用在现场采集设备与百米内的控制设备间的信号传输连接。

    基于数字高清无压缩传输方式的HD-SDI相关产品和其可选择解决方案的系统架构,是可从目前大量使用的模拟视频监控方案,实现对数字高清方案的平滑升级,对安防工程商而言学习和维护的成本很低。另外视频录像画质回放清晰,高标清多路系统可灵活搭配;唯有SDI数字高清监控,不管是预览还是回放,都同样可达到稳定的高清晰度。

    由于采用即插即用的同轴数字信号传输技术,系统具有良好的兼容性,施工也简单,一般家庭都可自己安装。在延迟性能方面,虽然HD-SDI数字信号经过并串转换,数据的传输产生一定的延迟,但测试后可知,其延迟时间也普遍要比IP摄像机本身的延迟时间小得多,其良好的实时响应,也正是SDI监控系统体现出来的优越性。这些特点使得安防业内厂家和终用户开始关注HD-SDI技术本身,及其后续解决方案和配套产品。

    基于HD-SDI的相关配套产品和系统解决方案在高清主导的当下已成为一种选择,另一方面市场需求决定着技术手段和解决方案的发展走向,而HD-SDI和网络高清IP高清都能符合特定市场领域或特定项目的用户需求。

    SDI系统主要有以下几种解决方案:1、整套HD-SDI解决方案,基于IP存储,多级联网采用HD-SDI信号;2、使用HD-SDI信号采集、传输分配、显示,基于IP调用、存储、多级联网、分析的方案;3、模拟、HD-SDI、IP多格式混合解决方案。

    目前常见的系统解决方案主要是1和2,在新建的平安城市、应急指挥系统中HD-SDI系统多用于服务重点区域的监控。HD-SDI与H.264压缩存储经IP网络传输的系统结构是一种性价比很高的数字高清解决方案,既控制了系统成本,也兼顾了HD-SDI数字高清视频实时、无损的图像特性。

    SDI技术视频监控领域广受重视

    众所周知,10多年前诞生的革命性的图像数字存储技术,从那时起,研发人员意识到转换和压缩意味着图像品质的降低。几年后IP摄像机被研发出来,其中也包括高清IP摄像机,但基于现有网络环境,其仍需要沿袭以往的转换和压缩技术,也因此始终不能满足行业应用的需求。

    如何生产出无压缩少转换真正的高清晰数字摄像机就成了行业追求的目标,也因此,源于广电技术的SDI技术在视频监控领域获得重视,并于近两年得到了广泛应用。

    SDI即串行数字非压缩传输技术。视频经过模数转换后,有两条路可走——压缩或者非压缩。其中IP监控需要压缩,即可以大量压缩带宽,使视频在IP网络上传输成为可能,同时减小视频资料的存储压力,代价是必须牺牲视频质量(一般压缩后信息保真度要有损失,甚至高达20%以上),且存在明显的延迟,同时传输的开放性也会带来一定的安全隐患。

    而对于SDI指示的数字非压缩技术,只是按特殊方式编码(无损数字编码),其技术标准也有多种,比如常见的支持5Gbps速率的HDMI、DVI和SDI。好处是视频质量限度保真,且传输几乎没有延迟,而代价则是视频信号数据量极大。

    SDI技术成熟迎来监控发展新机遇

    HD-SDI早应用于广电领域,随着技术的不断成熟与行业间的不断融合,慢慢地这种技术流入到安防领域。HD-SDI技术相对成熟,因此在安防市场应用和普及上能够得到更好地发展,加之配套的前端摄像设备,相信在不久的将来,HD-SDI一定能够掀起安防高清监控的热潮。目前安防行业正处于画质革命的时代,高清摄像机逐步取代模拟设备也是必然趋势。尽管除HD-SDI标准外,HD-MI或DVI标准也还在潜伏中,但是没有成熟的技术支撑及实例应用很难在高清领域独闯出一片天空。

    说起HD-SDI高清,不得不说就是它的高造价、高费用问题。据笔者了解,目前市场上HD-SDI单路光端机售价为6000元左右,而普通高清单路光端机价格在500元左右。10倍的价格差距是目前HD-SDI光端机不能普及的障碍。但在笔者采访中也了解到,如果在整套的系统中添加1到2个HD-SDI光端机也是个不错的选择。在保证传输画面高清晰度的同时价格成本也可以控制在预算范围之内。

    HD-SDI依靠成熟的广电行业背景在市场中已经占据了一定份额。高清监控已经成了安防行业发展的必然趋势,成熟的技术与固定的用户群成了HD-SDI在安防领域中发展的重要支撑力。我们也有理由相信,在未来的5年或者10年中,安防视频监控普及高清将是必然的趋势。

    HD-MDI发展任重而道远

    一、HD-MDI发展阻碍

    采用双绞线传输,虽然成本低,和HD-SDI一样受传输距离的制约,这是HD-MDI发展的一大制约因素。

    由于HD-MDI技术推出相对较晚,参与进来的厂商公司还不是很多,系统配套产品有所欠缺,比如缺少大路数的MDI-DVR,多路光端机、矩阵等,虽然现在有厂商正在加紧研制,但是毕竟起步晚,对于市场的急切需求暂时还远水不解近渴。而前端宽动态摄像机的数量也需大大跟上HD-MDI的发展速度,摄像机的图像清晰度和红外夜视效果也是HD-MDI需要改进与提高的地方。

    在市场方面,由于行业认知和宣传力度还远不如IPC和SDI,推广过程还是比较曲折,业内人对HD-MDI缺乏一定的认知和接受,还需要对行业进行HD-MDI概念的普及宣传。

    二、克服阻碍前景广阔

    据了解,接触和认知了HD-MDI的许多同行厂家和工程商,普遍看好HD-MDI的前景,他们认为HD-MDI更适合高清在安防行业的普及应用,但是现阶段需要尽快完善系统产品,投入大量的市场宣传。

    纵观安防市场,高清作为未来主流已毫无置疑,HD-MDI目前在高清市场的占有量非常有限,因此,其在高清市场的发展空间也巨大。

     任何新生事物的成长都需要一定的时间,MDI亦是如此,想在高清市场雄踞一方,HD-MDI必须要克服自身发展的缺陷。

    1、完善相关配套设备。安防企业应该加大对大路数MDI-DVR,多路光端机、矩阵等MDI相关配套设备的研发和制造,以及管理平台软件的开发和应用。

    2、提升MDI的传输距离。据了解,HD-MDI的第二代产品采用更先进工艺的传输物理层器件,以实现更长距离的无中继传输和更高速的传输速率。当前的目标是推出利用CAT5网线实现无中继传输达到500米左右的终端设备,并实现1080P每秒60帧的传输,以完全满足安防中高端客户对高清图像的需求。

    3、加大对HD-MDI在市场的宣传力度,新事物的发展需要不断宣传与推广,HD-MDI之所以未被市场认知与接受,是因为未被很好的宣传与应用。

    4、完善相关标准。HD-MDI作为高清行业的新技术,缺乏相应的市场标准,很难被市场接受,并且前后端的配套产品也将很难实现。因此,建立专门的标准对MDI的推广大有益处。

    由于性价比相对较高,市场需求量比较乐观,因此HD-MDI摄像机的未来市场看好,HD-MDI能否在高清市场上有所作为,成为和IPC、HD-SDI抗衡的一支劲旅,需要众多安防厂家和公司参与其标准的建立和市场及技术等的推广,关注提供与HD-MDI相关的大型实时数字矩阵和集中管理平台软件。

 

标签 模数转换 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻