来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-28
“ 半导体 产业尽管在第四季出现了高于预期的成长,但2012年对于半导体市场和供应商来说,仍是惨澹的一年。”资料分析公司IHSiSuppli研究总监(驻上海)王阳这样说着。他指出,全球前25家晶片制造商中,仅有8家勉强维持收入增长,但却有9家晶片制造商遭受两位数的下滑。其中,能够和手机、平板沾上边的厂商,整体营运都算不错,但其他厂商(无和手机、平板沾上边的)都出现向下滑的趋势。
若从全球排名前25名半导体厂商营收表来看,前25家供应商中,2012年达到收入成长的公司包括三星、高通、博通、SONY、恩智浦、英伟达、联发科与美商巨积。IHS高级总监DaleFord特别指出,受惠于智慧手机与平板的销售成长,高通在两年内从半导体厂商排名的第九名,上升到第3名,这是近期任何一家半导体公司在顶级排名中上升快的一次。
然而,除了上述8家厂商,其他17家供应商都遭遇了营收下滑。甚至,德州仪器、东芝、瑞萨以及意法半导体、超微半导体、飞思卡尔、尔必达、松下以及安森美则面临了两位数的下滑。对此,王阳却强调:“即使整个半导体产业不是那么好,但我们都相信手机、平板等 消费电子 产业还是会继续拉动半导体成长,若经济整体趋势没有大规模的波动,预计在2014、2015年还会有6%的成长。”
他解释,原因在于科技产品依旧会不断追寻摩尔定律,做面板的会继续提升分辨率、做触控的会越做越大,因此,在硬件发展仍有空间的情况下,半导体还是会呈现成长。他预测,今年全球半导体收入上升5.6%,彻底结束2012年的暴跌。
2012年,晶片制造商遭遇惨澹的一年,这事实并不会改变。然而,在这惨澹的一年中,其实也有一些亮点,在未来3至5年间仍有延伸的空间。王阳举例,各种感测器如温度、湿度感测在行动装置的采用,就是很重要的趋势,因此,2012年感测器和执行器成长增加了6.1%。他相信,感测技术的精进,会不断地改变手机的功能与使用情境,也让人机互动更为方便。
另外,随着智慧手机、平板的风潮,CMOS图像感测器的增长也达到了38.8%,LogicASIC也有19%的成长、LED(11.9%)、显示器驱动(6.9%)。王阳认为,这一切都是因为“手机、平板作为硬件突破的重点”。他强调,SONY就是很好的例子,即使终端销售不佳,但靠着其CMOS业务的不断状大,整体公司在半导体低迷的情况下,还能达到稳定成长,从第13名上升至第11名。