来源:中国电子网
时间:2013-04-28
众多的产品正向更智能方向发展,我们必须充分利用All Programmable世界所提供的各种资源,以便在竞争中占得先机。这个道理是我在一次不经意的经历中所悟出的。在Dave Jones EEVblog的一个视频中,将普源精电公司(RIGOL)四五年前推出的RIGOL DS1052E数字示波器与其去年推出的新一代“经济型”数字示波器DS2072进行了对比。
RIGOL DS1052E是一款50MHz的DSO。这种双通道50MHz DSO,其采样率可达到1GSa/s,而且提供5.7英寸的320x240像素LCD液晶显示屏、1M采样点存储深度、硬件频率计数器、一些基本的触发器模式以及“基本的波形检测功能”。Dave将RIGOL DS1052E称作“坚不可摧的小示波器”。
新推出的DS2072 DSO是一款双通道70MHz DSO,采样率达2GSa/s。它提供更大的8英寸800x480像素液晶屏以及14M采样点存储深度(通过软件升级可达到56M采样点);具备分段存储,用于捕获不常见的高频突发信号,有效存储分辨率可达千兆点水平(RIGOL称之为波形录制模式);此外还提供抗锯齿模式;更高的模拟调制显示灰度提供更多信号微秒细节(Dave称之为“强度级”或“数字荧光体”显示屏);具备带boxcar averaging的高分辨率模式,能实现更高的有效垂直分辨率(参见我关于提高模数转换器ENOB的讨论:是否需要提高模数转换器的分辨率?以及关于快速模数转换、过采样、抽取和ENOB的更多信息);提供带掩码的轨迹跟踪支持,对统计结果进行Pass/Fail检测;提供以太网LXI仪表端口、更先进的触发功能(包括边缘、脉宽、矮脉冲、窗口、N边沿、斜率、设定/保持、视频、RS232、I2C、USB等)、硬件频率计数器以及大量内置的信号分析与波形统计功能(频率、上升时间、相位延迟、FFT、波形数学计算等)。RIGOL DS2072已上市9个月左右。
下面是Dave演示视频的截图,显示了RIGOL DS2072 DSO多级灰度与具有数十年历史的泰克 2225示波器模拟屏的对比情况。
这两台设备看上去差不多吧?
再看看Dave展示的RIGOL DS2072 DSO的波形数据特性:
Dave通过RIGOL DS2072 DSO的以太网LXI端口下载数千个14k点波形到PC上,随后,当他为这些波形生成瀑布直方图时,分析数据冲到值。
RIGOL DS2072 DSO实现了“智能化”。其重大价值在于高级分析功能。Dave说:“差异简直太大了。老产品跟它没法比。”
和Dave Jones提供的28分钟视频短片中展现的一样,许多不同类型的产品也都经历了同样的功能升级。现在入门级的DSO就能够实现5年前任何价位的DSO均无法企及的功能与特性,而且5年前的入门级DSO现在的售价已经减半,属于超低成本DSO。这就是智能化的效果,也就是通过Smarter系统更好地服务于客户需求。出色的新产品变得更智能,而过去的老产品则能半价销售。
Dave在视频结束时说:“再过5年我们会迎来什么样的技术?”这绝对是个好问题。今后会发生什么?立马我会想到,今后的DSO会支持触屏功能,干嘛非要用按钮来控制波形视图呢?现代人早都习惯于用手指触摸操控了。我能很容易地预见入门级DSO将会运行全面的Android系统或类似于Android的GUI,而且都会采用双处理器(一个处理器用于GUI和分析功能,另一个用于RTOS和裸金属控制)。
正如DSO发展一样,随着人们期望的不断提高,大多数电子产品也会日臻完善和强大。