• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星Q3将推出无线基于ZigBee的改型LED灯具

来源:我爱方案网
时间:2013-04-27

分享至:

【导读】三星即将推出LED照明新品,有可能是无线的基于igBee的改型灯具,三星的计划是在今年Q3推出初级套件,此外还推出新的MR16灯、LED改造荧光灯管等产品。

三星举行了新闻发布会,会上透露计划出售无线基于ZigBee的改型灯具,计划在今年的第三季度推出入门套件,还推出了新的MR16灯、LED改造荧光灯管和新的LED封装和LED模块。三星所有展品都将在国际照明展览会展出。

三星推出的芯片封装(COB)LED封装系列——LC013/26/40B拥有一个紧凑的发光面(LES)、129lm/W的高效率,80CRI(显色指数)和5000K色温(CCT),并提供2700K、3000K和4000K版本。COB系列满足扎嘎规格,低热电阻和高可靠性、优异的散热、高光通量、单一LED封装可达6000LM,适用于聚光灯等室内和室外照明。三星COB系列将在5月发售。

图一:COB

三星电子LED照明执行副总裁Nam-seongCho表示,三星已在产品创新上率先一步,其LM561B中等功率LED(160流明/瓦)和LED改造管S-140(140流明/瓦)都正在日本出售,为消费者提供一个为期两年的投资回收期。

图二:LM561B

入门套件的三个无线功能

三星LED照明销售和营销高级副总裁JaapSchlejen透露,入门套件计划将包括三个无线功能的改造灯和一个ZigBee网络桥梁,可通过智能手机和其他设备控制。支持调光灯和遥控开启和关闭控制,虽然不能像飞利浦的Hue一样支持色彩调整功能——无论是RGB调整或可调白光色温。但Schlejen暗示,价格肯定比Hue售价200美元要低很多。智能LED灯将提供相当于一个50W白炽灯的光输出,额定为25000小时的使用时间。,相对于白炽灯节约75%的能源,灯具提供平滑调光至1%。

三星展示的MR16灯的显色指数为80或90,设计采用主动冷却技术。该公司还宣布了一项为美国市场设计的LED改造管,提供三至四年制的投资回收期。

三星在照明领域不断前进,新产品层出不穷,我们来拭目以待三星Q3的突破。看看新的LED照明产品会不会受到LED领域的追捧。

相关阅读:

富威推出Vero LED数组提供更弹性化的LED照明方案
//www.52solution.com/led-art/80015132

智能数字LED照明系统的定制化功能解决方案
//www.52solution.com/led-art/80015123

Marvell推出深度调光单级交流/直流LED驱动方案
//www.52solution.com/led-art/80015082

标签 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻