来源:电子工程网
时间:2013-04-27
苏黎世研究中心和Airlight Energy公司联手打造一种新的“高聚光型
太阳能
热系统”(HCPVT),透过采用微流体水冷技术与商用的三结太阳能电池,能够让高聚光型太阳能电池的输出效率提高十倍之多。
在瑞士技术创新委员会(CTI)拨款240万美元赞助的三年开发计划中,预计在Biasca与Ruschlikon等地打造的太阳能发电站将会采用这项开发成果──宽50英尺的碟形 采光器 预计可提供24kWh的电力。除了IBM与Airlight Energy以外,参与这项计划的还包括瑞士联邦理工学院(ETH)以及应用理工州际大学。 “我们采用IBM为高性能电脑开发的冷却技术,而为太阳能电池减少了10倍的热阻,”IBM研究中心先进热封装部门经理Bruno Michel表示,“相较于采用气冷式可提升300- 500倍的效率,我们采用能效高达80%且几乎涵盖整个太阳能频谱的商用三结太阳能电池,从而实现了更高2,000-5,000倍的太阳能聚光效率。” 经由在这款50英呎碟形采光器上的36个透镜阵列,即可聚集更高的太阳能。碟形采光器可随着阳光移动持续追踪瞄准中央基板 (每个都可产生200-250W电力)上近百个三结太阳电池阵列的高能量光线。在未采用IBM水冷技术的情况下,从阳光中采集的太阳能可能产生足以使芯片蒸发的高温。而透过IBM微流体基板分层排列水通道,则可为太阳电池进行散热。 IBM与Airlight联手开发的HCPVT系统,可使阳光集中于数百个微液冷的三结PV电池上,以提供25kW的电力。(来源:Airlight Energy) |