来源:集微网
时间:2013-04-27
【四款WP8新机曝光 来自诺基亚/三星/华为】
【4G起跑中移动5月招标在即】
【见证未来 继续Lumia的故事】
【
柔性屏智能手机
终于要来了?LG将于第四季度推出】
【米粉们准备好秒杀了吗?小米2S今天易迅网首发 一天】
【中国电信推年轻手机品牌 联手华为、腾讯 首款“麦芒”A199正式发布】
【MeeGo重生 Sailfish系统下月中国首秀】
【内讧还是逆袭?QQ2013用生命山寨微信】
正文
【四款WP8新机曝光 来自诺基亚/三星/华为】目前,某款WP壁纸应用的后台服务记录中出现了四款WP8新机,诺基亚两款(代号RM-860和RM-877),三星和华为各一。传说诺基亚将要发布三款WP8旗舰(EOS、CatWalk、Lumia 928)不知道是哪两款;三星WP8新手机代号为SCH-I930,应该属于ATIV系列。华为的代号为H889L,预计应该是W2。
【4G起跑中移动5月招标在即】中国移动2013年TD-LTE扩大规模实验将于近期正式启动,建设规模约为20万个基站,总建设规模涉及资金200亿元。预计五一后将启动TD-LTE主设备招标,此外,4G终端采购也在紧锣密鼓中。中移虽未正面回应4G设备招标计划及金额,但之前曾宣布2013年规划TD-LTE总投资额为415亿。
【见证未来 继续Lumia的故事】诺基亚将于当地时间5月14日在英国伦敦举办一场发布会,以“继续 Lumia 的故事”为主题。不过,一直以来 Lumia 系列的旗舰都是放在秋季来发表,不知道此次诺基亚有什么好东西迫不及待想要分享?是传说中使用808 PureView相机技术的WP?还是Verizon版的Lumia 928?或是像Lumia 520、620那样的低阶机型?
【柔性屏智能手机终于要来了?LG将于第四季度推出】LG电子移动业务副总裁Yoon Bu-hyun表示,LG将于今年Q4推出首款柔性OLED显示屏智能手机,柔性显示屏将由LG Display制造。同样致力于柔性屏的三星,在今年CES上展示了一款原型产品,不过仅是利用柔性OLED技术在手机侧面提供了一个带弧度的通知区域。
【米粉们准备好秒杀了吗?小米2S今天易迅网首发 一天】小米2S今天在易迅网首发,首页9点开抢,一天!小米手机2的升级版“小米2S”,在硬件上的变化是处理器升级为1.7GHz高通600四核处理器,32GB版还升级了1300万像素Exmor RS堆栈式摄像头,其他方面,小米2S和小米2并未有太多区别。
【中国电信推年轻手机品牌 联手华为、腾讯 首款“麦芒”A199正式发布】麦芒是天翼旗下全新的手机品牌,主打年轻市场,华为的A199是麦芒品牌下的首款产品。5寸IPS屏,720P,1.5GHz主频K3V2四核,2G RAM,前130万+后800万,CDMA+GSM双网双待。同时,内置手机QQ、QQ空间、腾讯新闻、手机管家等。麦芒A199售价为1999元,自4月22日开放预约,仅三天,天翼手机网、华为商城Vmall、易迅网三大网店已创下271万台的预约量。2012年,华为手机产品的总销量约3200万台,A199单款三日的销量已达到了2012年全年销量的8%!
【MeeGo重生 Sailfish系统下月中国首秀】原MeeGo团队成员组成了新的创业公司Jolla,并于去年年底发布了成果Sailfish OS。现在,Jolla将于5月9日在北京举行新闻发布会,展示Sailfish操作系统。Jolla在成立之初就有消息称其和迪信通达成合作,在中国销售搭载基于其操作系统的设备。
【内讧还是逆袭?QQ2013用生命山寨微信】腾讯内部微信和QQ的矛盾似乎愈演愈烈,QQ 2013近日发布第三个测试版,似乎正酝酿一场对微信的逆袭:新增多人即时语音通讯、QQ数据线等山寨微信的功能,并将属于会员特权的QQ信息漫游功能开放给了所有用户。腾讯在QQ2013中诠释了如何将“山寨”上升到一种境界。