来源:我爱方案网
时间:2013-04-27
该系统基于AC 900F控制器,包含:
一个安全数字卡(SD):无需额外电脑,支持用户轻松加载及备份配置。
四个内置以太网接口和两个串行端口:支持以太网Modbus协议以及 IEC 60870-5-104 遥控协议。
传输速度高达100 MB/s,控制器提供更高的系统速度以及总功率。同时支持现场总线主模件,通过支持线路冗余,排除单点故障,保障高可靠性。
图一:AC 900F控制器
单个控制器支持达1500个I/O口和10个直接I/O模块,使得扩大现有系统的同时不必扩大系统封装。系统还包括一个增强型工程工具,支持工程工作流程优化。该软件帮助操作者快捷的配置系统。例如:变量及标签列表可以被分类、编辑和输出到Excel电子表格,待编辑后可再次导入系统。该软件兼容之前所有版本的系统硬件。
基于AC 900F控制器的新型DCS控制系统具有高传输速度,又可以支持现场总线主模件,是不可多得好产品。
相关阅读:
Intersil推出具有小THD和高PFC功能的控制器
//www.52solution.com/industrial-art/80015051
多款获USB-IF认证的USB3.0-SATA桥接控制器IC
//www.52solution.com/mobile-art/80014970
瑞萨电子推快速存取、高耐温性40纳米微控制器
//www.52solution.com/auto-art/80014922