来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-27
OFweek 电子工程 网讯:近日,由中国台湾和墨西哥组成的一支研发团队成功研发出了一种新型的 LED路灯 ,它将可以减少由路灯产生的 光污染 。据悉,现在市面上采用的LED路灯,其散发出来的光中20%都是属于光污染,而研究出来的这种LED路线可以将这个数值减少至2%。
美国新泽西天文协会指出,在户外,大约有30%的光则都是照射到了并不需要照明的地方,而这种光泄露也对大自然造成了负面影--鸟类对灯火通明的夜晚感到困惑,需要夜空指路的乌龟也迷失了在去往海洋的路上,还有很多其他动物的睡眠规律也遭到了破坏。
而新型LED路灯将可以减少对大自然产生的这些影响。据介绍,这种灯还能适应于各种各样的环境。研发团队成员Ching-ChengSun指出,现在人们所使用的路灯其设计只适用于高车流量的地区,但并不适用于其他地区。他表示,新型LED路线则可以改变这一现状,在多种环境条件下使用。
新型LED除了减少光污染之外,还具备了减少能耗的功能。
Sun表示,他们将在3到6个月的时间内完成这种路灯的原型开发工作,并希望能在下一年正式将其投入到生产中。