来源:搜狐IT
时间:2013-04-27
4月27日消息,Andorid看起来已经遥遥于iPhone,但这种并非无可挑剔。Yankee集团近的报告显示,在美国,苹果智能手机继续从Google手中夺走用户,夺走的数量如此之大,以至于到了2015年,美国iPhone所有者将超过Android所有者。问题出在哪里呢:用户忠诚度。
在过去的12个月里,Yankee调查了1.6万名消费者,问题包括:用的是什么智能手机,未来6个月会买什么智能手机。结果显示,约一半的智能手机用户用的是Android,30%用的是iPhone。在未来6个月准备买新智能手机的调查者中,约42%表示会买Android,还有42%计划买iPhone。
调查还显示,iPhone所有者91%表示会继续购买iPhone,6%表示下次购买时会转向Andorid。换句话说,10位iPhone用户中超过9位忠诚于苹果平台。Android表现要差些,拥有Android手机的用户76%下一次购买时还会选择Android,比例仍然不错。但换一个角度来看,24%的用户准备转到其它平台,18%的人会选择iPhone。
Yankee集团副总裁卡尔·豪(Carl Howe)认为,Android已经到达顶峰,他说:“如果将苹果和Android生态系统比作两只水桶。新智能手机玩家(大多是从功能手机用户升级而来)如同落入桶中的水,每只桶接到的雨水相当,还有很少一部分落到了Windows Phone和黑莓这两只桶里。不过,Andorid这只桶在漏水,还很糟糕,桶中的5位用户会流掉1位。苹果这只桶只流掉7%的用户,换句话说,落入桶中的用户苹果保留下来的要多。就算开始时苹果桶中的用户少,但苹果这只桶水面上涨的速度快于Android,水量终会超过Android。”