来源:比特网
时间:2013-04-27
近期,ARM系统的火爆几乎让所有和半导体有关的企业都蠢蠢欲动。而随着整个ARM生态圈的丰富以及ARM架构本身的逐渐完善,越来越多的ARM架构产品正在摆脱以往的消费级产品形象,向企业级产品转型。而这其中的一个标志性事件便是去年ARM发布64bit处理器架构。而面对ARM的崛起,x86行业的巨人Intel显然非常焦虑。但AMD这个近些年来不怎么得意的x86强者却对ARM显得不那么抵触。日前,AMD嵌入式解决方案部门总经理Arun Iyengar在接受采访时就表示,AMD将在嵌入式领域推出ARM架构产品。
由于在消费级和企业级处理器市场的表现都不尽如人意,AMD近些年来的负面评论和消息一直不绝于耳。不过面对Intel在设计和工艺上的全面,AMD想找回昔日的雄风可谓难上加难。
与Intel对ARM的极端敌视态度不同,作为x86舞台竞争中的弱者,AMD对ARM的态度显得格外暧昧。作为全球不多的拥有x86处理器设计资格的企业,AMD很早就宣布取得64bit处理器ARM v8的相关授权。但与其他厂商很快宣布相关产品和方向不同,在拿下授权数个月之后,AMD仍没有在事先计划好的数据中心和企业级市场宣布相关的产品和具体策略。
各种原有其实并不难猜,在企业级领域,AMD市场地位岌岌可危,在企业级市场尚未有成功案例的ARM处理器很难帮助AMD扭转乾坤,冒进策略只会分散本来就不多的资源。而在消费级市场,AMD凭借主打低功耗和不错图形性能的APU产品也算过得去,在推出同样低功耗的ARM处理器只会造成兄弟相残的局面,况且一款只能运行WindowsRT版的设备获得广泛认可的概率也并不大。而剩下的便只有嵌入式产品一条路了。
虽然嵌入式市场并不能为AMD带来丰富的收入,但AMD的在嵌入式市场的解决方案一直颇为丰满。从高端的皓龙系列,再到中端的速龙炫龙和闪龙以及主打工控和车载领域的Geode和ASB系列,AMD在嵌入式方面的布局相当完备。
而之所以AMD还要在本已完备的x86嵌入式产品线中硬塞入ARM,其原因在于ARM早在走进大众视野之前就多年扎根于嵌入式和网络设备之中,应用范围相当广。而将ARM系列产品你加入嵌入式产品序列则将有助于AMD在嵌入式市场扩大销售,提升市场份额。而凭借ARM在嵌入式市场广泛的接受度和AMD在嵌入式市场多年积累的资源和声望,这一策略的成功几率也会更高。
Iyengar在接受采访时表示:“我们的G系列芯片右下角带有X标识,这意味着它是一个x86产品,但是如果选择了它,同样还让我们拥有了一个ARM的版本。因此,我们在产品组合里同时拥有了x86和ARM。”
但Irengar并未在采访中提及具体的市场和产品策略和相应的时间。不过今年早些时候,AMD聘用了高通的Charles Matar为其新的芯片内系统发展部副总裁,很有可能表明新的战略正在火热进行中。
虽然AMD近年来在消费级显卡市场的表现不错,APU产品也可圈可点,但AMD在走下坡路也是不争的事实。在剥离了半导体制造业务之后,AMD虽然在财务表现上有了一定的气色,但其未来的产品和研发却无可争辩的收到了制约。面对这种现状,AMD需要的是稳扎稳打,抓住每一个机会,在有把握的地方一点一点的积蓄力量。而嵌入式产品正是一个符合这些条件的舞台。