来源:中关村在线
时间:2013-04-27
AMD已经把嵌入式处理器当作未来的业务重点之一,前两天刚刚发布了基于Kabini APU的G系列嵌入式SoC芯片,整合了Jaguar低功耗CPU核心、GCN架构的HD 8000显卡及I/O控制器,不论性能还是功耗方面都比之前的嵌入式处理器有进步。
有了好产品,客户自然找上门来了。美国通用电气GE公司就表示他们将基于AMD G系列嵌入式SoC处理器开发一系列COM Express模块产品,这对AMD来说可是一个重大利好。
GE目前的产品列表
GE的COM Express模块目前使用的还是Intel Core 2 Duo、Core i7、威盛Eden及Nano以及飞思卡尔PowerPC等处理器,他们将使用AMD的G系列处理器开发更加mini的“Type 10”模块,体积只有84x55mm,客户可以其为基础开发适应各种环境的产品。
预计首批产品将在2013年底开始出货。