来源:EEWORLD
时间:2013-04-26
2013年4月25日,北京– LSI 公司(NASDAQ: LSI)日前宣布,其正与 Nebula 携手协作,在极具成本效益并且简单易用的私有云基础架构中,简化可扩展存储的部署工作,同时保持企业级的存储可靠性。
Nebula提供的系统,可帮助企业以较低成本,方便安全地构建大型云计算基础架构。双方此次携手推出高级存储解决方案,只为实现以较低成本加速 OpenStack ®环境中的共享与存储。
LSI的高级副总裁兼首席技术官Greg Huff表示:“LSI在数据保护和存储可靠性方面的丰富经验,结合Nebula One解决方案,将支持存储层的更高性能,帮助客户从他们的基础设施投资中获得更高增值。我们很高兴能与Nebula的开发团队进行协作,共同推出可以加速应用、高性能、低成本的数据共享解决方案,满足云计算环境的要求,应对当前的海量数据洪流,以及共同推进新型开放式标准和认证工作的进展。”
Nebula的合伙创始人兼首席技术官Devin Carlen表示:“Nebula通过推出私有云系统,帮助企业轻松使用业界标准服务器打造私有云计算平台,从而推广大规模计算功能。LSI在存储芯片技术和存储系统架构方面拥有深厚的经验,是我们推进高度可扩展存储技术过程中的理想伙伴。我们的解决方案能方便地部署于各种不同规模的企业,并帮助企业部署私有云资源,同时支持企业级存储功能和可靠性。”
Huff还表示:“私有云需要高度协调,我们正进行密切合作,从而推进高度可扩展性和低成本直连存储技术的进一步发展,满足Nebula One系统提出的内部云计算基础设施的要求。”
面向OpenStack和云计算环境的解决方案,LSI的解决方案包括基于Nytro™闪存的应用加速产品和Syncro™可共享存储解决方案,以及其广泛的SAS和MegaRAID™产品线。
关于LSI
LSI 公司(NASDAQ: LSI)设计的半导体组件和软件旨在提高数据中心、移动网络和客户端计算的存储性能和网络速度。我们的技术是高度智慧的结晶,是加强应用性能的关键所在。同时,我们积极与合作伙伴开展协作,共同开发解决方案以更好地将我们的技术应用其中。如需了解更多详情,请访问:www.lsi.com。并可通过Facebook、Twitter和YouTube与LSI取得联系。
关于Nebula
Nebula致力于帮助所有企业以较低成本方便安全地部署大型专用云计算基础设施。该公司开发的硬件设备可帮助任何企业在数百台乃至数千台低成本计算机中轻松构建大型计算专用云。Nebula的目标是推进全球创新的新时代,让大数据和大规模计算深入到世界上的每一个企业中。我们相信数据的增长必将推动所有产业的“信息革命”,而这必将得到网络化云技术推广的支持和协助。
关于OpenStack
OpenStack是一个免费开源软件云计算项目,是Nebula的联合创始人兼首席执行官 Chris Kemp在NASA经协助创立起来的。该项目由OpenStack基金会(非营利性机构)管理,负责OpenStack软件及其相关社区的推广、保护和发展。150多家企业已加入了该项目,其中包括Rackspace、AMD、英特尔、红帽、思科、戴尔、惠普、IBM、VMware以及雅虎等。OpenStack技术包含一系列相互关联的项目,可控制整个数据中心的处理、存储和网络资源,并通过控制面板由管理员统一管理,还能支持用户通过网络界面进行资源预配置。此外,Nebula也与Facebook的Open Compute项目建立了合作伙伴关系。