导读:英特尔方面称,智能系统市场正处于高速发展当中。目前全球有超过18亿个智能系统,而在未来十年将增加到200亿个。日前,英特尔(Intel)公司公布了几项英特尔智能系统框架的进展,包括新的合作伙伴、软件工具、以及支持该框架的产品等。该框架包含来自英特尔及生态系统合作伙伴的基准验证组件(解决连接、可管理性和安全性问题),以及来自迈克菲(McAfee)和风河(Wind River)的软件与专业知识。据称自2012年9月首次发布以来,嵌入式生态系统已经用它开发和部署了超过50款产品,涉及通信、汽车、医疗、移动、工业和零售等多个行业。
在“大数据”上体现价值
“现在,数十亿台设备直接或通过云互相连接,并在这一过程中生成海量数据。”英特尔架构事业部副总裁、兼智能系统事业部总经理唐迪曼(Ton Steenman)表示,“大数据的增长很大一部分来自智能系统:—种可自动联网、执行本地或云应用、分析收集到的数据并且安全、可管理的机器。”
英特尔方面称,智能系统市场正处于高速发展当中。目前全球有超过18亿个智能系统,而在未来十年将增加到200亿个。虽然智能系统只占2011年主要电子系统设备出货量的19%,但是在2015年将有望超过所有售出系统的33%。要实现这样的目标,即充分打开150亿台互联设备的潜力,Ton Steenman认为,“推动互操作性”、“挖掘边缘数据”和“海量数据过滤”这三个阶段是不可或缺的。
他分析称,如今企业在开发联网设备时遇到的瓶颈在于,“需要使用来自不同制造商的专有组件,这会导致设备所需的安全性和可管理性功能的损失”。这些设备在相互连接和与云连接的过程中会生成大量数据,但由于以上功能的缺失,导致它们很难得到有效的保护和管理。对于系统用户,这种开发方式需要耗费大量时间和资金,并要求他们投入专门的资源来设计和验证一系列硬件和软件需求。
英特尔架构事业部副总裁、兼智能系统事业部总经理唐迪曼
这从一个角度解释了英特尔发布智能系统框架的初衷。Ton Steenman说,“这是一套互操作规范,旨在以一致、可扩展的方式连接、管理和保护智能设备,从而简化智能系统的部署(包括通常所说的物联网)。此外,该框架还将帮助系统用户转化开发资源,将大量数据转换为可用信息。”
接下来,企业将有望通过分析大数据,帮助自身提高业务效率、改善生产力并创造新的创收服务,同时为消费者带来全新、出色体验。例如,在一个联网的商店中,天气数据可能指示暴风雨即将到来,并更改零售商数字标牌网络上的内容,以调整例如雨伞等与气候相关的商品价格;在一辆汽车中,数据可在车辆和云之间共享,让驾驶员可以收到实时的交通信息、车辆安全和维护信息并能使用其他基于位置的服务。
Ton Steenman并不认为英特尔正试图打造某种标准,“相反,我们希望能够在英特尔的引领下,业界可以就智能系统所具备的特性和能力达成某种意义上的共识。”因为,“未来的嵌入式系统和今天肯定是不一样的。”
之所以做出这样的判断,Ton Steenman分析说,过去业界所强调的是用CPU来满足应用程序,但在未来,英特尔的重点则是确保基于云端的服务,能够真正的渗透到智能系统里,以及是否能够把服务融合到端对端的基础架构中,并且能够确保这些服务通过设备传递到云上。为此,在基于互联性、安全性和可管理性的基础之上,强化本地数据处理和云端分析非常必要。
英特尔智能系统框架的新进展
为了实现上述这些目标,英特尔认为不同元素的融合将是必然。这里所强调的元素不仅仅是单纯的硬件,同样包括软件、零部件、安全、以及真正意义上的互联性,所有这一切都必须要在设备系统层面上得以实现。所以,在Ton Steenman看来,新的嵌入式市场更像是一个智能的系统管理理念,对整个行业来说将意味着前所未有的应用前景。
“硬件”、“固件/软件”和“生态系统建设”被英特尔称作智能系统框架的三驾马车。其中,该框架支持的处理器包括至强处理器、支持vPro技术的第2、3代酷睿处理器以及凌动处理器。英特尔同时还与系统供应商、独立软件供应商和系统集成商保持紧密协作,推出了一些基于该框架的云端到设备端服务。同时,该价值链还将与开放数据中心联盟通力合作,确保这些设备能够在数据中心和云中实现无缝集成。
此次新推出的两个软件工具:Intel System Studio和英特尔固件支持包,意在帮助用户降低开发成本、缩短产品上市时间。其中,System Studio包含帮助系统正常运转的系统和应用调试器,增强可靠性内存和线程错误检查器,以及优化代码以提高能效和性能的工具。通过将多种开发工具集成到一个综合包内,让嵌入式和移动软件开发者能够迅速、高效提供基于英特尔处理器和片上系统的可靠系统。
英特尔固件支持包则提供低级别的英特尔CPU、英特尔芯片组以及内存固件初始化功能,使用标准化接口,可轻松地集成到开发者选择的任何启动加载器,例如coreboot、Wind River VxWorks、BIOS、Real-Time Operating Systems、Linux和开源固件。解决了之前的嵌入式设备因固件解决方案高度定制化且不能后向兼容,造成无法扩展产品以满足快速增长需求的挑战。
而新的解决方案使基于英特尔架构的工业设计和Intel Ethernet Controller I210能够实现水平的PROFINET IO性能,通过标准的现成组件和平台就能支持要求苛刻的工业应用程序。新方案基于KW-Software的PROFINET软件栈,后者专为Intel Ethernet Controller I210进行了优化。