• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安防“中国芯”腾空出世 挑战与机遇并存

来源:中国安防展览网
时间:2013-04-26

分享至:
    安防行业新技术、新产品、新服务的不断推出,其应用和普及速度加快,衍生出大量新需求,极大地拓展了安防芯片产业的发展空间。。“中国芯”越来越多之后,将会降低安防产业的准入门槛,使得越来越多的厂商可以参与到视频监控设备的开发、生产中来。 

    国产芯片有望突破 

    金融移动支付的实现离不开具体的支付载体,从技术角度来看,移动支付载体有三种形式:一是支付载体放在手机内部;二是部分支付载体放在SIM卡上,部分载体放在手机上,即SWP-SIM;三是支付部分以独立载体的形式出现,包括辫子卡和全卡。SWP-SIM将成为未来主流的移动支付方式,全卡在当前市场、未来存量市场、局域性市场也有一定的市场空间。 
    移动支付蓄势待发,芯片作为其中的关键环节则成为了各方争夺的焦点。此前由于缺乏核心技术,少数国外厂商占据了全球移动支付芯片的制高点,并且在我国移动支付领域占领了先机,从现在的情况来看,国产芯片厂商已经向产业制高点吹响了进攻的号角,多家厂商开始投入力量进行研发,适用于多个移动支付标准的芯片产品都可以满足市场需求。 

    然国外芯片有先行优势,但是国内芯片公司能够和客户密切沟通,提供满足其需求的设计方案。展望未来,随着对市场环境的适应和熟悉,以及移动支付市场的逐步成熟稳定,更符合客户需求的国产芯片必将成为市场主流。 

    安防“中国芯”腾空出世 

    从技术角度来看,安防应用系统已经明显地分为前端、管理平台、通信交换、存储管理等,也产生了很多同业务结合的行业应用化的管理平台。中国科学院自动化所研究员陈龙教授表示,目前工程商、设备厂商、集成商、工程商处于博弈阶段,未来谁能在行业中起主导作用还不明朗,但网络化、智能化、IT和安防的融合与应用将是未来安防行业发展的主要方向,这种融合不仅会扩宽行业的发展面,也将改变、完善产业链上的各种产品,促使行业实现更好的发展。随着国产芯片技术的不断提升,安防产业链上的纯国产化也将得以实现。 

    用户需要看得更清、存得更久、用得更方便,从过去孤岛一样的应用拓展到横向和纵向大联网,系统容量急剧上升,安防朝着数字化、网络化、智能化的趋势飞速发展,安防的技术、产品和系统形态发生了变革,谁具备了自主研发的能力和掌握了核心技术的优势,谁就能在变革中成为主导者。作为安防产业链中的核心环节芯片技术,也成为中国芯片厂家竞相争夺的市场。 

    目前国内生产资源非常丰富,同时工业化、标准化及第三方的介入给芯片设计业者提供了快速进入市场的可能,从而推动了芯片国产化和产业化的逐步升级。 

    SVAC标准的颁布提升中国“芯”地位 

    长久以来,中国安防产品缺乏“中国芯”,受制于国外芯片厂商的禁锢。作为行业内首个具有自主产权的音视频编解码技术标准,SVAC带来的影响是深远的。将一直趋于弱势地位的民族安防芯片产业引入新的生机,也为安防民族品牌的发展保持着良好的推动力。作为参与制定SAVC标准的单位之一,中星微发布的支持国家标准SVAC的数字多媒体芯片,除了采用其核心的多核异构低功耗多媒体处理器架构技术,在前端图像处理部分就采用场景高保真图像处理技术中的图像采集成像处理,使得在宽动态范围场景下能记录尽可能多的图像信息并获得清晰的图像还原视觉效果,准确反映真实世界的场景。 

    随着这些数字视频系统的日益成熟和不断发展,一系列相应的数字视频监控的音视频编码标准也在迅速制定并不断得到完善。从MPEG-1到MPEG-4,再到H.264,中国一直都没有自己的安防视频监控数字音视频编解码标准。SVAC标准的颁布,解决了监控视音频编码面临的实际问题,是符合我国安防监控应用需要、具有我国自主知识产权的视音频编解码标准。SVAC标准研制工作有利于在安防领域实现向国际标准的突破。 

    SVAC标准是安防数字化、高清化、智能化的基础技术。SVAC标准的核心就在于其不仅针对监控实际需求,解决监控音视频编码面临的实际问题;而且还能忠实于场景的音视频编码。在保证音视频质量的前提下,SVAC标准可以提供较高的编码效率;在同等性能的前提下,具体算法优先采用具有国内自主知识产权的方案,并且具有灵活可扩展的架构。 

    公安部一所副所长陈朝武表示,SVAC作为视频监控系统的基础标准,将为城市社会治安综合防控体系的建设提供强有力的技术支撑,一方面可以解决目前视频监控系统中音视频编解码标准不统一导致的系统难以互联互通的问题;另一方面能够针对安防特殊应用提出相适应的应对方案,解决目前视频监控领域只能采用广电标准而无法满足安防特殊需求的问题。 
    数字视频监控市场的快速发展,给芯片供应商带来了新的发展机会。在数字信号处理、模拟供电、监控平台等方面,各大芯片供应商加紧研发,不断推出新品,以抢占市场先机。有数据显示,几年前清晰度在720p以上的数字网络高清摄像机的成本要七八千元每台,随着海思、TI、ADI等公司压缩技术的成熟,芯片成本的不断降低,现在数字高清网络摄像机的成本开始大幅走低。从清晰度方面看,1080p业已开始进入实用阶段。 

    安防芯片发展面临挑战 

    虽然当前的安防芯片市场发展迅速且前景乐观,但是同样也面对了很多的发展挑战。 

    首先是芯片的速度如何快速跟进产品和行业的发展。当前安防产品的路线图趋势一般由安防芯片来决定,芯片不发布,相应的产品也就基本无法发布。但是从目前的安防产业来看,安防芯片的更新周期一般在一年多一点时间。这造成了需求一直在等待芯片的局面,如何能够使得芯片的发展能够匹配上需求的发展,给芯片企业带来了不小的压力,因为这意味着成倍的提高人力成本,市场换代过于频繁也会带来产值的浪费。另外一个方面,安防产业对需求的细分越来越明显,以前的一个芯片可以用在大部分产品上的情况现在很难满足用户需求,如何细分芯片,以满足用户的需求也是一个难题。 

    其次是如何引导产业链的健康成长。由于安防芯片的特殊性和关键性,安防芯片厂商的市场行为很容易影响到安防产业的发展,如何在扩大市场的同时保护好市场,是需要芯片企业多多考虑的。芯片的成本控制也是一个挑战,目前安防芯片的主要厂商数量不多,但是彼此竞争压力却很大,此外还有因为安防产业整体利润下降导致的来自终端制造商的压力,知识产权的费用也是一笔很大的开支。节能环保及低功耗的需求,目前相关环保部门对安防产品功耗的要求越来越高,同时也是影响产品出口的一个主要指标。与之相矛盾的是性能提升往往依托于能耗的提高。 

    结语: 

    中国安防芯片的技术演进路线也越来越清晰,功能多样化的趋势日趋明显。

    有了“中国芯”,一方面所有的芯片产品定义真正来自国内客户、系统集成商以及终行业用户需求,在源头上保证芯片真正满足客户需求。另一方面,在芯片布局上紧密契合国内客户的产品演进,推动视频监控产业由CIF向D1再向FullHD的持续升级另外,使用门槛的下降,使得视频监控设备不再局限于银行、交通、平安城市这样的行业用户领域内,而是会带动民用市场的快速发展,从而将安防监控产业越做越大,市场前景可观。 

    总体而言,安防芯片经过近几年的发展,已经取得突飞猛进的进步,不管是技术还是市场,都取得了巨大的成功,尤其是国产芯片已经取得了主导地位。展望未来,安防芯片的发展会愈加迅速,也会在安防产业链条中扮演越来越重要的角色,对于安防芯片企业来讲,机遇和挑战并存,只有贴近用户,理性发展,才能保持长久的进步和稳健的成长。

标签 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

更多新闻