来源:中国电子网
时间:2013-04-26
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其PSoC 4可编程片上系统架构产品中的首批两个系列的芯片(PSoC 4100和PSoC4200)现已量产上市。PSoC 4100系列是基于ARM的低成本的PSoC,将PSoC的灵活性和高集成度引入对成本敏感的大批量生产的产品。PSoC 4200系列拥有速度更快的处理器,更高的ADC采样速度,以及基于PLD的增强型通用数字模块(UDB)。
此外,赛普拉斯还发布了的PSoC 4 首款开发套件,售价仅为25美元,可将PSoC的可编程性以很低的价格引入成熟的Arduino市场,适应更广泛的应用开发需求。赛普拉斯同时还推出了PSoC Creator™ 2.2集成开发环境(IDE)的1号补丁软件包,以便为4100和4200系列提供全方位支持。
PSoC 4可编程片上系统架构将赛普拉斯一流的PSoC模拟和数字架构以及业界的CapSense®电容式触摸技术同ARM®的低功耗Cortex™-M0内核完美结合了起来。真正可扩展的高性价比PSoC 4架构拥有数十个PSoC 组件(PSoC Components™),即在赛普拉斯PSoC Creator™ IDE中以图标表示的“虚拟芯片”,这些组件加在一起的价格甚至可低至1美元。新的PSoC 4架构将会挑战专有的8位和16位微控制器(单片机),以及其他32位器件。
赛普拉斯PSoC营销和应用高级总监John Weil说:“我们首批两个系列的PSoC 4器件是专为产量大的低端8位、16位和32位嵌入式应用而设计。这两个高灵活度、低功耗和低成本的产品系列可以应用于非常广泛的领域。我们的团队以前所未有的速度开发出了这些完美无瑕的产品,客户都迫不及待地跃跃欲试了。”
新的芯片
除了低成本,CY8C41XX系列器件还拥有增强的CapSense电容式触摸感应功能。PSoC 4100系列具有的集成智能模拟组件,如集成于同一芯片上的运放、低功耗比较器,以及快速逐次逼近型ADC,能够满足市场对通用型8位、16位单片机的需求,能够轻而易举地从专用单片机平台过渡到强大而灵活的ARM平台之上。
CY8C42XX系列除了具有额外的处理能力和增强的数字模块之外,还可以实现同类的功耗(仅为150 nA),同时可保持SRAM存储器、可编程逻辑工作,并可从中断唤醒 。在停止模式(stop mode)下的耗电仅为20 nA,同时保持从I/O引脚唤醒的能力。PSoC 4200系列拥有所有Cortex-M0器件中宽的工作电压范围,能支持介于1.71V到5.5V之间的全部模拟和数字工作电压。其灵活的模拟和数字资源使得这一系列产品成为当今市场上可配置性强的ARM Cortex-M0片上系统。
新的软件
用于赛普拉斯PSoC3和PSoC 5架构的PSoC Creator 2.2 集成开发环境(IDE)现在也可支持新的PSoC 4架构。它除了具有强大的编译器和编程器之外,还允许用户将PSoC可编程硬件配置到定制的单芯片解决方案中。它拥有一个内容丰富的组件库,其中包含超过100个预先验证好的、可直接投产的模拟和数字组件,用户可以将它们拖放到自己的设计之中,并将其按照多种应用需求进行配置。
PSoC Creator 2.2的1号补丁包(SP1)完全支持PSoC 4100和4200系列的量产设计。它还包含了12个专为支持PSoC4 新功能的PSoC组件。
新的工具
强大的PSoC 4 首款套件可让开发者充分发掘PSoC 4架构的潜力。它具有高度可扩展性,含有与Arduino™-compatible shields 和 Digilent® Pmod™子卡的连接器,客户可选择各种各样的第三方扩展板。这一新款工具还包括了一个CapSense滑条、一个RGB LED,一个按钮开关等更多功能。此外,板上的PSoC 5LP器件可作为编程器和调试器使用,因而不再需要外部编程器。
除了PSoC 4首款工具之外,赛普拉斯还将为CY8CKIT-001开发套件提供PSoC 4200系列处理器模块(CY8CKIT-038)。这个套件可以允许开发者更换不同的PSoC架构,以便找到适合自己所需性能的PSoC。