随着百万高清网络摄像机的发展,芯片实现更多功能的同时,集成度也越来越高,随之外围器件会越来越少,功耗也会越来越低。为了实现系统的搭配,数字高清摄像机既要有适合于安防应用的图像传感器,与之对接的后端还要有解码芯片技术的支持,所以后端解码显示芯片的性能也有待更大突破。同样,智能分析也是高清芯片未来演进的方向。
各厂家都在追求产品集成度的提升。现有芯片可以实现4路1080p高清码流,多路高清成为芯片发展的一个趋势;另外,在芯片上集成更多组件的功能也是一个趋势所在,SoCFPGA设计为人们所关注,SoCFPGA是整合了FPGA、实体处理器以及其他硬件IP组件的SoC芯片,在市场需求、技术成熟与商业竞争等因素推动下,在可见的未来里,众厂商在SoCFPGA设计上将大有所为。
另一个孜孜以求的方向是智能分析。除了TI、海思之外,作为老牌芯片商ADI目前推出了针对安防监控系统推出的BlackfinBF60x处理器系列。据ADI处理器和
数字信号处理器亚太区市场经理张铁虎介绍,其亮点之一是流水线视觉处理器PVP,PVP属于高性能视频分析加速器范畴,提供12个高性能,配置灵活的信号处理模块(卷积,缩放,算数等),支持各种常用算法,例如索贝尔(sobel),坎尼(Canny),拉普拉斯,阀值,直方图,积分,可用于加速多达五个并行图像算法,从而实现对象跟踪、检测和识别性能,以应对安防产业对智能分析识别的需求。
云端安防也是市场的趋势所在,芯片商也应该根据市场的需求,提供效能更优异的影像编解能力来减轻云端服务器的负荷。此外,芯片商也在考虑提供更快速的视频图像编解码技术以减轻服务器的负荷,高集成度、高负荷之下必然带来高功耗,芯片商也在节能方面考虑较多,像TI亦有朝向节能芯片的趋势。
面对越来越高要求的安防监控要求,具有更快运算处理速度、更高集成度、可应对更高复杂度的智能分析、更为强大的网络功能,并且更低功耗的芯片,已然是安防厂商共同关心的要素。虽然不可能有一颗芯片,可以十全十美的对应市场上的所有功能,但市场的期待总是芯片商努力的方向。
对目前网络摄像机芯片解决方案而言,一方面SoC芯片解决方案的公司只有具备足够的相关技术才能应对未来更多挑战;另一方面网络摄像机也不是功能越多越全越好,在目前工程水平上快速便捷地满足客户的需求才是根本。
百万高清网络摄像机的芯片发展不能简单看成网络摄像机的发展,更值得关注的是系列配套产品的完善。如果能够从芯片设计部分就开始考虑好怎样更加贴近实际安防工程项目,这将会使百万高清网络摄像机更广泛的应用起来。