来源:互联网
时间:2013-04-26
在三星发布了旗舰机GALAXY S4之后,三星Note3无疑成了人们的关注点。根据消息显示:备受期待的三星Galaxy Note 3 将会搭载不易破碎的OLED显示屏,这将是个采用该材质的厂商。
来自OLED协会的消息称三星Galaxy Note 3将会整合塑料的OLED(有机发光二极管,organic light-emitting diode)显示屏,相较于之前的玻璃OLED显示屏,这也算是一个全新的技术。而且也会更加耐用。此外,报道还说采用RGB排列技术。
根据日前曝光的消息显示:Galaxy Note 3将搭载Exynos 5 Octa八核处理器,以及3GB的RAM。在拍照方面,该款手机或配备一颗1600万像素背照式摄像头,以及300万像素的前置摄像头,并运行Android 5.0操作系统。