来源:中国电子网
时间:2013-04-25
Altera公司今天宣布,开始提供Cyclone V SoC开发套件,这一开发平台加速了硬件和软件开发人员的嵌入式系统设计开发。这一套件是与ARM合作开发的,安装了近发布的ARM Development Studio 5 (DS-5) Altera版工具包软件,这是业界的FPGA自适应调试软件,支持设计人员同时查看器件的处理器和FPGA部分。
Cyclone V SoC开发套件安装了Cyclone V SX SoC,具有800 MHz双核ARM Cortex-A9处理器、逻辑密度高达110K的逻辑单元(LE)、3.125 Gbps收发器、PCI Express (PCIe)根端口和端点支持,通过硬核存储器控制器,为FPGA和硬核处理器系统提供DDR3存储器。如果需要详细了解这一开发套件的功能,请访问开发套件网页www.altera.com.cn/products/devkits/altera/kit-cyclone-v-soc.html。
Altera SoC EDS
Altera SoC嵌入式设计套装(EDS)包括ARM DS-5 Altera版工具包,消除了集成双核处理器子系统与Altera SoC中FPGA架构的调试壁垒。ARM体系结构先进的多核调试器与FPGA逻辑自适应能力相结合,这一新工具包通过标准DS-5用户接口,为嵌入式软件开发人员提供了前所未有的全芯片可视化和控制功能。
通过使用一个探针,集成USB-Blaster探针支持FPGA和处理器下载以及调试。板上MICTOR连接器支持与其他流行调试探针的连接,例如,Lauterbach TRACE32和ARM DSTREAM探针。
为实现可扩展而打造
套件包括多种存储器、外设和接口,以及高速中间连接器(HSMC)。HSMC支持加入子卡,为多种应用扩展系统功能,包括,电机控制、汽车辅助驾驶和视频监控等。提供两个板上以太网PHY,支持所有顶层工业网络协议,包括,EtherCAT、PROFINET和EtherNet/IP。
供货信息
现在可以订购Altera Cyclone V SoC开发套件,价格是1,595美元,将于2013年5月开始产品销售。从即将发布的Quartus II软件13.0版开始,由Quartus II订购版和网络版提供硬件开发支持。SoC EDS v13.0提供全套的软件开发工具,包括两个版本:订购版和免费的网络版。如果有其他问题,或者需要了解订购信息,请联系您当地的Altera销售代表或者授权代理商。