来源:EEWORLD
时间:2013-04-25
2013年4月23日,北京 — 今天, 英特尔 中国举行主题为“计算力,源动力”的2013年度发布会。英特尔行业合作与解决方案部中国区总监凌琦用一系列具体案例,介绍了英特尔如何根据国家“智能城市”和“城镇化”建设目标,和产业伙伴协同创新,针对不同地区发展的特色需求打造解决方案,为新城市发展注入计算源动力,并帮助城市居民和新市民获得更高效的公共资源及服务。
一、信息技术助力教学变革
在我国,教育方式正在发生转变,学生在读、写、算方面的能力远远超过了全球普通的中小学生,但解决问题的能力、思维的能力、合作能力以及对于新技术和知识的自主学习能力却经常被忽视。随着新的教育理念和政策的陆续出台,以“教”为主的时代正在走向以“学”为主的新阶段。面对城市教育行业的需求,基于的计算、网络技术,以及多年来在教育模式创新方面的长期积累,英特尔与教育部门进行合作,倡导以英特尔一对一数字化学习为主的先进教学解决方案及教育模式,与合作伙伴一道推动中国教育变革和发展。
一对一数字化教育模式旨在以学生为中心,通过数字化的手段,使学生拥有更多的自主学习机会,使其可以通过技术的手段来充分利用周边环境中所有可用的学习资源。英特尔提供灵活完整的教育解决方案,通过激发学生兴趣,方便教师授课,简化IT管理,部署一对一数字化学习,培养学生的二十一世纪技能。目前,全球已经有700万学生受益于英特尔学习系列解决方案,全国也已有上千所中小学部署了或正在部署一对一数字化学习(电子书包)项目,越来越多的教师和学生正在接受并开始尝试这一新兴的教学模式。
二、数字化健康管理与医疗服务
我国“医改”目标明确提出要建立实用共享的医药卫生信息系统。建立共享的医药卫生信息系统,区域卫生信息平台是基础,健康档案是纽带,基于健康档案的区域卫生信息平台是实现医药卫生信息共享的实践。伴随着我国医疗卫生服务信息化进程,必将产生大量的数据,这些数据内容主要包括来自医院的大量电子病历、区域卫生信息平台采集的居民健康档案等,其中充斥着非结构化/半结构化的数据。使用大数据解决方案来进行健康档案的管理,可以改进对居民健康档案数据的管理和服务,还可以提升临床诊断、临床科研水平,为政府公共卫生决策及个人健康管理发挥积极的作用。
英特尔通过创新的信息化技术和解决方案,推动医疗服务质量提升,降低医疗服务成本并且扩大医疗服务的覆盖率。2012年锦州市政府正式启动“健康城市”战略,建立区域卫生数据中心,以居民健康卡为纽带,覆盖卫生信息化的主要业务领域,预计20年左右的数据量会达到PB级。在建设中,英特尔协助用友医疗制定了基于英特尔大数据解决方案的区域卫生数据中心建设目标,并在锦州区域卫生数据中心基于英特尔E5至强服务器平台以及英特尔Hadoop发行版大数据软件平台,形成了为企业级客户服务的完整的大数据解决方案。经过反复测试和调优,这一区域医疗大数据计算架构可以满足海量数据(一亿以上记录数)的高并发检索和实时数据分析的性能要求。
同样在上海区域医疗平台的案例中,英特尔利用大数据技术帮助客户加速了健康档案分析。上海区域医疗平台数据中心负责管理2000万居民电子健康档案。目前数据平台已存储超过120亿条健康服务记录(这些数据仅仅来自上海16个行政区域里的6个区)。目前上海每天仅从34家市属医院就能产生8百万条医疗服务记录,大部分是非结构化记录,其中还包括文字、图像、波形、视频等等。英特尔基于至强E5平台的Hadoop整体解决方案,提供了便捷存储海量的非结构化数据、快速的检索和分析能力,分布式存储和计算提供了更好的性价比和更低的维护升级成本。客户通过准确的区域健康数据分析,支持了正确和精准的行政决策,减少了建设、维护和升级的整体成本。
三、物联网与大数据提升交通管理
城市交通越来越繁忙,机动车辆不断增加,交通拥堵已成常态,道路建设赶上机动车增长速度,现行牌照和出行限制管理方案取得效果不明显……这些都需要好的方法对过往车辆进行监控管理,从而提供更好的交通服务。许多地方交通部门采用了数据驱动的方法,在市内重要检查点安装了成百上千台数字监控设备,7×24小时不间断捕获图像和视频数据,每月数据量达TB级。如何集中访问分散存储在不同的支队数据中心的图像或视频等交通数据,优化海量数据利用以改进交通管理,并提高对各种交通突发事件的应急调度能力,是许多城市共同面对的一个挑战。
杭州诚道科技通过运行于英特尔至强处理器E5系列上的Apache Hadoop软件的英特尔发行版,开发了更智慧的智能交通管理解决方案,显著提升了交通管理能力。这一解决方案应用于浙江省台州市,通过集中的数据中心将全市卡口、电子警察、视频监控、流量检测设备、信号机、诱导设备等有效的连接起来,不仅实现了高吞吐量和高度容错性的海量数据存储目标,而且通过多方面的优化保证了数据的可靠性,可保存的历史交通违法图像数据从3个月延长到24个月,违法车辆追踪效率从过去的1小时缩短到1分钟,带来了非常明显的效益:恶性交通事故死亡人数降低30%,道路拥堵率下降15%到20%,交通工具的使用效率提高了20%。
四、云计算整合环境监控
环境问题与老百姓的生活质量息息相关,“环保物联网”是利用环境信息传感器、RFID、云计算、无线传感网络和实时定位等技术,实现环境信息的感知、互联互通和智能化管理,为环境保护提供有效的监控手段和管理方式,智慧地解决环境恶化问题。
在环保领域,过去只是做一些小型监测,但现在要处理很多环保数据,包括PM2.5的监测等,因此要借助物联网、云计算技术来解决。罗克佳华的环保解决方案,已用于煤炭大省山西的企业能耗监控和重点污染源在线监控,罗克佳华提出“云加端”的模式并尝试建立以云计算为基础的数据中心,开创了过程监控、远程控制等环保监控理念。物联网在采集到真实的信息之后,数据的融合、数据的处理就需要依靠云计算平台,而英特尔在云和端都有自己的技术、产品,从产业链集成的角度来看有很多优势。
基于英特尔计算平台,罗克佳华致力于实现物联网和云计算的深度整合,实现智能终端、数据服务和行业集群完美结合。在智能终端上,罗克佳华采用了英特尔凌动处理器,结合“软采”和“硬采”以降低设备成本。在构建为物联网服务的云计算平台的过程中,罗克佳华选择了英特尔至强处理器。而且,英特尔技术从端到云平台都支持物联网协议。在实现运维管理时,英特尔的节点管理器(Node Manage)为罗克佳华解决了不少能耗问题,在保证服务标准性能要求时,增加了25%机架密度,大大提高了数据中心的运作效率。