来源:互联网
时间:2013-04-25
在微软的众多OEM厂商中存在着大量Windows 7或Windows 8笔记本的争夺者。但是,让人大跌眼镜的是,运行Windows系统完美的并非是来自于这些OEM厂商,而是苹果公司生产的笔记本。以色列软件公司 Soluto曾经发布过一款可改善PC运行性能的PC应用软件。
近日,该家公司根据这款软件从15万台PC中收集的数据进行了关于PC出现的崩溃、死机、BSoD、boot、后台进程等方面的调查研究。他们发现,来自苹果公司的2012版MacBook Pro 13是运行Windows系统为稳定的一款机子。
排在的第二、第三的分别是宏碁的Aspire E1-571和戴尔的XPS 13。值得一提的是,虽然戴尔生产的笔记本并没有夺得的位置,但是它在top 10中占据了5个位置。而惠普、华硕、三星、东芝笔记本则都没有出现在top10的榜单中。联想的ThinkPad X1 Carbon则勉勉强强地挤到了第十的位置。
ZDNet报道,微软的Surface Pro以及其他Windows 8触屏笔记本并没有被计入到这次调查的范围之中。