来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-24
据华尔街日报报道,由于 PC 市场表现低迷,PC芯片行业近期也面临困境,对于 AMD 而言更是如此。不过计算能力正增加至很多PC之外的产品,AMD正试图就此发动攻势。
嵌入式 应用芯片
该公司正发力进军“ 嵌入式应用 ”芯片行业。该类芯片定义比较宽泛,是指用于计算机以外一切产品的芯片,包括办公设备、汽车、工业机械、数字看板、医疗设备、歼击机、智能电视和机顶盒。周二,AMD发布了不同于市场上部分产品的新嵌入式芯片系列G-Series。
AMD高级副总裁丽莎·苏(Lisa Su)是该行动的主要拥护者,她曾供职于IBM及大型嵌入式芯片公司Freescale。
她说,“PC是我们当前业务的核心。”不过罗里·里德(Rory Read)执掌的AMD已经意识到寻找其它业务恢复增长的需要。丽莎·苏指出,“公司的一大宗旨是,实现市场的多样化至关重要。”
很多嵌入式应用芯片功能都非常简单,而AMD推出的则是相当复杂的“系统芯片”,该类芯片将数项功能融合在一块硅片上。AMD的G-Series系列芯片包含多达4个AMD的计算引擎,一个Jaguar处理器核心,AMD图形电路,以及常见于笔记本电脑、台式电脑甚至是服务器的其它特性。
G-Series定价在49美元至72美元,明显高于很多其它的嵌入式应用芯片的价格。与AMD其它的芯片和英特尔产品一样,G-Series基于x86架构。
很多硬件厂商都倾向选择价格较为便宜的、基于 ARM 设计的嵌入式应用芯片,将它们应用于包括智能手机、平板电脑在内的产品。
里德表示,他愿意选择x86之外的架构设计。AMD计划先开发基于ARM设计的服务器芯片,不过丽莎·苏指出,公司未来肯定也有可能也将ARM设计应用于嵌入式产品。
市场研究公司Tirias Research分析师吉姆·麦克格雷格(Jim McGregor)表示,预计AMD很快将会增加ARM产品,而不是尝试像英特尔Atom芯片那样的低端x86设计。他称,现在要实现这样的技术转变变容易了,因为微软如今也给予ARM同样巨大的支持。
半定制芯片
除了配有标准功能组的嵌入式芯片之外,AMD还在发力进军 “半定制”芯片 。对于这类产品,客户可以从AMD针对特定任务开发的电路模块中进行挑选定制。例如,索尼已经宣布计划将AMD的这类芯片用于其下一代游戏机。