• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ComplexIQ与Tensilica结成伙伴关系锻造新型MoCA网络接口

来源:EEWORLD
时间:2013-04-24

分享至:

美国加州SANTA CLARA – 2013年4月23日 - Tensilica 今日宣布与 ComplexIQ 在DPU(数据处理器)IP集成方面结成伙伴关系。ComplexIQ在 MoCA (同轴电缆多媒体联盟)网络设计领域拥有丰富的专业技术经验,并已成功将其MoCA网络接口IP模块整合至Xtensa® DPU。

MoCA正成为家庭娱乐网络的标准,其中包括多房间DVR(数字视频录像机)、个人内容共享、OTT共享以及IPTV(互联网协议电视)应用。MoCA已被有线、卫星和IPTV供应商采用,用于提供高清视频的多码流、高吞吐量和高质量的服务,更多信息,请登录://www.mocalliance.org/。

ComplexIQ的CEO Jeff Ford表示:“我们选择了Tensilica的Xtensa DPU作为的MoCA IP解决方案基础,因为其具有高性能嵌入式CPU、小面积、高密度代码和低功耗的特征。依据应用需求定制处理器的特性更使其成为理想选择。使用Tensilica的Xtensa DPU,ComplexIQ可以定制专用处理器指令和接口,由此大大提升整体MoCA解决方案的效率。”

ComplexIQ的MoCA IP包括用于数据处理的专用模块的Verilog RTL源代码以及运行于定制的Xtensa DPU上经优化的应用程序代码。专用指令扩展,是由ComplexIQ基于Tensilica指令扩展(TIE)语言编写,作为ComplexIQMoCA IP解决方案的一部分,提供并授权给其客户。这些客户,授权使用Tensilica的Xtensa处理器生成器,为他们特定的MoCA需求创建的处理器配置。
Tensilica的总裁兼CEO表示:“我们的行业生态系统正在不断壮大,在此系统中增值合作伙伴不断提供高级算法和优化硬软件来帮助客户加速产品研发投放时间,此次合作就充分展示了这种优势。与ComplexIQ合作的成果就是MoCA兼容芯片,由此客户能实现快速设计并满足此类产品的各种需求。”

关于ComplexIQ公司
ComplexIQ公司(简称“CIQ”)是一家IP开发和授权的公司,专门提供高品质的IP,用于互联家庭,CIQ的业务模式包括:产品授权、产品定制和持续支持。公司初的产品线专注于MoCA技术。CIQ的工程师团队成员是国际公认的MoCA专家,并获得互联家庭硅解决方案的创新者验证。更多信息,请访问公司网站:www.complexiq.com。

关于Tensilica公司
Tensilica是业界的且经验证的可配置处理器IP供应商,已获得近200个内核的授权许可。数据处理器结合了CPU和DSP的功能,针对不同应用可以提高10到100倍的性能,Tensilica的自动化处理器设计工具能够针对应用快速定制内核,以满足其特殊的数据处理性能需求。Tensilica可配置处理器为OEM制造商及世界前十大半导体厂商中的七家广泛使用,这些产品包括移动电话、消费电子设备(包括数字电视、蓝光播放器、宽带机顶盒、数码摄像机和便携式媒体播放机)、计算机、存储、网络和通信设备。更多关于Tensilica获得专利的可配置处理器产品信息,请访问公司网站:www.tensilica.com。

标签 ComplexIQ Tensilica MoCA E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻