• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD发布G系列X嵌入式芯片 同时拥有2种架构

来源:cnbeta
时间:2013-04-24

分享至:

AMD提供嵌入式处理器特别针对专业应用并不稀奇,像是博彩、娱乐系统等等,不过这次发布的G系列嵌入式处理器却展示了一些意想不到的东西。芯片上不仅采用 4颗Jaguar核心,而且还有Radeon 8000 GPU和I/O模块。比较关键的问题在于右下角的“X”logo图样,这表示这是来自AMD的x86架构芯片,可关键问题是AMD本来就一直生产x86芯 片,何以特别标注一个X呢?

AMD的Arun Iyengar表示,这是为AMD的ARM架构嵌入式系列处理器做好准备,此后标注X标志的x86芯片为9W至25W的功耗产品,而未来标注A字样的版本则在功耗上低于3W。“我们的产品系列上即将同时拥有x86和ARM架构的处理器产品”。

这对AMD而言实在是个很惊人的消息,先前AMD实际在低功耗处理器领域并没有什么作为,也并未推出过低于4.5W的Temash芯片的处理器产品。先前虽然确实有关于AMD在数据中心以及安全模块的应用处理器领域存在二心的传言,这次G系列的A芯片乃是ARM-Radeon联合首次推出的应用处理器。实际AMD在2008年时已将自家的移动GPU设计卖给了高通(现在的Adreno显示芯片),现在的这一举动则似乎有了新的转机。

未来这对用户而言也是个相当重要的事件,可以想见未来购买一款运行Android或者支持ARM架构系统的平板设备,采用猎户座或是骁龙的处理器,极有可能AMD提供的显示芯片及并行处理会占据一席之地。不过AMD尚未准备发布任何消费级产品,但X的LOGO已经在说明AMD意图的转变。

标签 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片

更多新闻