来源:EEWORLD
时间:2013-04-23
众多的产品正向更智能方向发展,我们必须充分利用
All Programmable
世界所提供的各种资源,以便在竞争中占得先机。这个道理是我在一次不经意的经历中所悟出的。在
Dave Jones
EEVblog
的一个视频中
(
视频
网址
//v.youku.com/v_show/id_XNTM5MzcwNzMy.html
)
,将普源精电公司(
RIGOL
)
四五年前推出的
RIGOL DS1052E
数字示波器与其去年推出的新一代“经济型”数字示波器
DS2072
进行了对比。(《
Motor Trend
》汽车杂志的读者应该知道,该杂志把对于两辆不同型号汽车的一一对比评测称为“comparo”)
RIGOL
DS1052E
是一款
50MHz
的
DSO
,刚推出时售价
800
美元,现售价为
329
美元(不含税)。这种双通道
50MHz DSO
,其采样率可达到
1GSa/s
,而且提供
5.7
英寸的
320x240
像素
LCD
液晶显示屏、
新推出的
DS2072 DSO
售价
839
美元(不含税),是一款双通道
70MHz DSO
,
采样率达
2GSa/s
。它提供更大的
8
英寸
800x480
像素液晶屏以及
14M
采样点存储深度(通过软件升级可达到
56M
采样点);具备分段存储,用于捕获不常见的高频突发信号,有效存储分辨率可达千兆点水平(
RIGOL
称之为波形录制模式);此外还提供抗锯齿模式;更高的模拟调制显示灰度提供更多信号微秒细节(
Dave
称之为“强度级”或“数字荧光体”显示屏);具备
带boxcar averaging
的高分辨率模式,能实现更高的有效
垂直分辨率
(参见我关于提高模数转换器
ENOB
的讨论:
是否需要提高模数转换器的分辨率?
以及
关于快速模数转换、过采样、抽取和ENOB的更多信息
);提供带掩码的轨迹跟踪支持,对统计结果进行
Pass/Fail
检测;提供以太网
LXI
仪表端口、更先进的触发功能(包括边缘、脉宽、矮脉冲、窗口、
N
边沿、斜率、设定
/
保持、视频、
RS232
、
I2C
、
USB
等)、硬件频率计数器以及大量内置的信号分析与波形统计功能(频率、上升时间、相位延迟、
FFT
、波形数学计算等)。
RIGOL
DS2072
已上市
9
个月左右。
请记住,这款
DSO
售价
839
美元(不含税)。(更大的捕获存储容量以及高级触发模式都会增加成本。)
下面是 Dave 演示视频的截图,显示了 RIGOL DS2072 DSO 多级灰度与具有数十年历史的泰克 2225 示波器模拟屏的对比情况。
这两台设备看上去差不多吧?
再看看 Dave 展示的 RIGOL DS2072 DSO 的波形数据特性:
Dave
通过
RIGOL
DS2072 DSO
的以太网
LXI
端口下载数千个
14k
点波形到
PC
上,随后,当他为这些波形生成瀑布直方图时,分析数据冲到值。
RIGOL
DS2072 DSO
实现了“智能化”。其重大价值在于高级分析功能。
Dave
说:“差异简直太大了。老产品跟它没法比。”
和
Dave Jones
提供的
28
分钟视频短片中展现的一样,许多不同类型的产品也都经历了同样的功能升级。现在入门级的
DSO
就能够实现
5
年前任何价位的
DSO
均无法企及的功能与特性,而且
5
年前的入门级
DSO
现在的售价已经减半,属于超低成本
DSO
。这就是智能化的效果,也就是通过
Smarter
系统更好地服务于客户需求。出色的新产品变得更智能,而过去的老产品则能半价销售。
Dave
在视频结束时说:“再过
5
年我们会迎来什么样的技术?”这绝对是个好问题。今后会发生什么?立马我会想到,今后的
DSO
会支持触屏功能,干嘛非要用按钮来控制波形视图呢?现代人早都习惯于用手指触摸操控了。我能很容易地预见入门级
DSO
将会运行全面的
Android
系统或类似于
Android
的
GUI
,而且都会采用双处理器(一个处理器用于
GUI
和分析功能,另一个用于
RTOS
和裸金属控制)。
正如DSO
发展
一样
,随着人们期望的不断提高,大多数电子产品也会日臻完善和强大
。