来源:新浪科技
时间:2013-04-23
市场研究公司IC Insights发布报告称,全球移动终端、PC、服务器和嵌入式设备使用的微处理器出货量,将从2012年的20.1亿片增长到2013年的21.8亿片。
IC Insights高级分析师罗布·林拜克(Rob Lineback)表示,这一增长将得益于平板电脑和智能手机的出货量提升,这两类设备目前主要使用ARM架构的微处理器。
IC Insights预计,今年全球平板电脑出货量将达到1.67亿台,同比增长43%,智能手机应用处理器出货量也将增长8%。上述微处理器出货量并未计入基带处理器。
全球目前有95%的平板电脑和智能手机采用ARM架构。而随着平板电脑和智能手机在微处理器市场的占比越来越大,PC市场的增速放缓也对英特尔和AMD等x86芯片制造商的业绩构成冲击。林拜克说:“由于常规PC的增速不及平板电脑和智能手机,x86的增速显然也在放缓。”
IC Insights并未对x86和ARM微处理器的出货量进行单独预测,该报告主要着重于整体的处理器出货量,而没有区分架构。
但林拜克也表示,今后将很难区分ARM和x86移动处理器的出货量。随着变形本等产品的诞生,平板电脑和PC正在日渐融合,导致产品之间的界限逐渐模糊,因此很难预测今后几年的微处理器市场格局。
林拜克称,ARM在移动市场表现优异,并逐渐开始转向PC市场,英特尔也希望将凌动(Atom)处理器应用于手机和平板电脑。
IC Insights还预计,今年的微处理器整体销售额将达到653亿美元,高于2012年的582亿美元。手机处理器将占26%,平板电脑占5%,PC、服务器和嵌入式处理器占69%。智能手机和平板电脑微处理器今年的销售额分别有望增长28%和50%,今后几年还将实现更多增长。