• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

纳入Cortex A50系列 ARM与台积电扩大合作

来源:中国电子网
时间:2013-04-23

分享至:

ARM及台积电扩大合作,安谋针对台积电28纳米HPM制程,推出以ARMv8指令集为架构的Cortex-A57与Cortex-A53处理器优化套件矽智财(POPIP)解决方案,并同时发布针对台积电16纳米鳍式场效晶体管(FinFET)制程技术的POPIP产品蓝图。

处理器优化套件(POP)技术是ARM全面实作策略中不可或缺的关键要素,能使ARM的合作伙伴得以突破功耗、性能与面积化等限制,迅速地完成双核与四核的实作。此外,这项技术还能协助以Cortex处理器为基础的系统单芯片(SoC)进行实作化、降低开发风险、并缩短产品上市的时程。

Cortex-A57与Cortex-A53处理器,均属于64位元ARM架构处理器,可独立使用或互相搭配成大小核(big.LITTLE)处理器组合,以达到的性能和功耗效率。多家率先获得ARM授权,并且采用28纳米HPM制程Cortex-A57POPIP的合作伙伴,已经开始进行设计实作。

此外,针对16纳米FinFET制程技术的Cortex-A57与Cortex-A53POPIP解决方案,也将在2013年第4季度开放授权。

现有的台积电28纳米HPM制程解决方案产品组合,包括Cortex-A7、Cortex-A9、Cortex-A15、ARMMali-T624至Mali-T678图形处理器,将在全新的POPIP产品加入后而更臻完备。

目前,ARM的合作伙伴已经将采用POPIP技术的系统单芯片出货到市场上,这些系统单芯片正被应用于行动游戏、数码电视、机上盒、行动运算、智能手机等领域。

安谋表示,POPIP技术具备了实现ARM处理器实作化的三大要件。首先,它包含了专门为ARM核心与制程技术调整过的Artisan实体IP逻辑库和高速快取存储器。这项实体IP的开发是透过ARM的实作经验与处理器设计工程师紧密合作的结果。

第二部分是全面标竿测试报告,它记录了ARM核心实作所需的确切条件和产生结果。后一部分是详细的实作说明,包括一份使用指南、芯片平面图规划、程序档以及设计工具,详细记录了为了达成目标所采用的方法,以确保终端客户可快速地在低风险之下达到相同的实作结果。

POPIP产品现在可支持40纳米至28纳米的制程技术,16纳米制程技术也已纳入未来产品蓝图,可广泛应用于各类Cortex-A系列处理器和Mali绘图处理器产品。

标签 晶体管 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻