• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

骁龙200四核双卡入门机 三星I8552评测

来源:新浪科技
时间:2013-04-22

分享至:

近日三星又推出了一款新机GALAXY Win I8552。时至今日,中端智能手机依旧是拥有很大的市场需求,但挑剔的用户在追求性价比的同时,也希望能体验到更高配置的智能手机。而三星针对中端市场 推出的I8552则在价格与性能之间达到了一个平衡点,并体现出了三星一贯的设计理念。



骁龙200四核三星I8552评测

  除了主打高端的GALAXY系列产品,目前三星已经将自家的产品进行了有效的划分。包括了主打大屏幕的Baffin系列;性能强劲的Delos系列;另 外三星也推出了多款时尚的双卡手机。因此对于这款三星I8552而言,它可谓是融合了多个三星系列产品的优势,拥有4.7英寸大屏、骁龙200四核处理器以及支持双卡双待功能。

  印象:

  三星I8552给人的印象应该就是融合了三星GALAXY S3与三星GALAXY S4两者设计上的特点。在对比三星GALAXY S3之后,笔者发现两者的区别并不明显,的差别也许就是没有延续三星GALAXY S3过于圆润的设计,反倒是沿袭了三星GALAXY S4在四个边角上的有棱有角,持握手感上却没有明显区别。

  4.7英寸大屏,重量仅为143.9克

  三星I8552这款手机拥有133.3×70.7×9.65毫米的机身尺寸,机身背部的圆润设计拥有不错的持握手感,可以很好的贴合手心。一般情况下, 对于大屏智能手机来说,我们普遍会认为其一定会存在明显的便携性上的劣势,不过三星I8552仅143.9克的机身重量的确是非常轻盈了。



三星I8552圆润的机身外形设计 



顶部配备30万像素前置摄像头



底部拥有Home实体按键

  三星I8552配备了一块4.7英寸TFT屏幕,分辨率为480×800像素。尽管分辨率并不算高,但屏幕实际的显示效果算是中规中矩,一般的人眼视觉 距离下也很难看到颗粒感的存在。实际的显示效果色彩饱和度较高,亮度和对比度也很理想,另外屏幕可视角度时也达到了不错的标准。



装备500万像素后置摄像头

 

电源锁屏按键/3.5毫米耳机接孔

 

Micro USB+音量调节按键

  我们尝试登陆中关村在线官方网站测试屏幕对细小文字的显示效果,结果表明,得益于分辨率较低,因此在全局模式下观看屏幕还是比较吃力的,但屏幕放大后,字体细节边缘算是比较平滑,再加上4.7英寸大屏幕,整体的视觉体验是可以保障的。



网页文字放到后的效果



三星I8552屏幕可视角度测试

  机身正面和背面的设计让人觉得塑料感较强。它拥有金属网式听筒,辅以30万像素前置摄像头。底部拥有Home按键+触控按键的组合方式,Home按键椭圆形的设计按起来很舒服,并且触控按键也支持背光显示。



三星I8552机身背部设计



三星I8552厚度为9.65毫米

  三星I8552的机身背部配备了500万像素摄像头,辅以LED闪光灯,右侧则是扬声器的位置。机身细节主要是通过侧边的金属边框加以支撑,也能增加手 机的整体质感。而音量调节按键以及电源键分别设置在机身左侧和右侧,也比较容易单手来操作。另外,三星I8552还是一款支持双Micro SIM卡接入的双卡双待手机,支持WCDMA+GSM网络,并配有一块2000mAh容量的电池。



支持WCDMA+GSM双卡双待

  Smart stay/动作手势我也有

  系统方面,三星I8552配备了基于Android4.1的定制系统,界面上的风格依旧是三星独有的TouchWiz范儿。如今三星对于自家产品的宣传 已经减少了对硬件配置的过多展示,反倒是在软件平台上力求做出差异化,让用户真正感受到智能手机在应用层面的强大创新。

 

锁屏界面/TouchWiz风格主界面

 

Smart Stay/多种可选动作

  此前发布的三星GALAXY S4在动作识别、语音识别甚至人眼识别方面都作出了很大的创新,而三星I8552也算是传承了一部分三星GALAXY家族在人性化功能方面的优良传统,不 仅加入了Smart stay(借助传感器,当用户观看屏幕时,屏幕会保持亮起状态),而且也将一些动作手势功能加入到设备中,例如智能提示、摇晃设备以更新、翻转静音。

 

智能翻转提示功能

 

多窗口栏快捷操作功能

  在基础的锁屏功能上,三星I8552进行了深度定制,提供了针对快捷键、信息标签、时钟、天气等内容的自定义添加,并且对于主屏模式也拥有基本模式和简 易模式供用户选择。功能方面其实是三星I8552的另一个特色点,三星I8552加入了三星自家的音乐圈、游戏圈、悦读圈、影视圈等三星网圈服务,同时也 深度定制了基于云服务的百度网盘。

 

三星I8552内置三星网圈服务

  720p视频/网页/游戏流畅性实测

  三星I8552的特点既然是出色的硬件+不错的大屏体验,那么多媒体方面的表现自然而然备受期待。对此我们测试了5段不同码率和封装格式的720p视 频,从测试结果来看,三星I8552的表现可以用出色来形容,不仅完美的兼容MP4、MOV、MKV、AVI格式的文件,而且也可以实现完美的声画同步效 果。值得一提的是,我们在播放视频时是可以选择画中画功能的,这样带来的好处是可以边播放视频边做其他的事情,算是实现了真正的多任务效果。



三星I8552影音功能实测



三星I8552的画中画播放功能

  另外笔者在浏览网页时会感受到平滑的操作感,在WiFi网络下加载网页和视频时的速度相对较快,同时在浏览页面时也具备很流畅的效果,包括页面的滑动以 及缩放屏幕时的效果等。就字体清晰度方面,尽管由于像素较低带来了全屏显示下清晰度的下降,但略微放大后的清晰效果非常理想。



三星I8552具备不错的浏览网页流畅度

  至于游戏试玩的效果,笔者分别选择了经典空战游戏《暗影之枪》以及《水果忍者变态版》挑战骁龙200处理器。从测试结果来看,三星I8552在运行《暗影之枪》时效果非常流畅,只是水果忍者BT版中当面对满屏的水果时还是会出现些许的卡顿感,不过影响可以忽略不计了。



暗影之枪运行效果流畅



水果忍者变态版基本流畅

  500万像素拍照样张赏析

  三星I8552配备了一枚500万像素的后置摄像头,拥有LED闪光灯,同时支持自动对焦以及数码变焦。拍照界面方面,三星I8552针对界面进行了很大的改动,不过基本上和三星GALAXY S3相差不大。



三星I8552拍摄功能表

  仔细来看,内置多种拍摄模式是三星I8552的优势。除了常规的拍摄功能外,三星I8552还拥有连拍、笑脸、卡通拍摄模式,配合各种滤镜效果可以大大增强实际拍摄时的可玩性。

  下面我们还是来实际测试一下三星I8552的实拍样张吧。

 

室外:三星I8552拍摄样张 

 

背光:三星I8552拍摄样张

 

室内:三星I8552拍摄样张 

 

近距离:三星I8552拍摄样张 

 

夜景:三星I8552拍摄样张 

  室外样张拍摄时,样张的进光量非常充足,样张的层次感被刻画的非常明显,同时整体的色彩饱和度很浓郁,样张局部没有出现过曝的现象。不过在逆光拍摄时, 三星I8552却出现了少许的紫边现象。室内拍摄应该算是三星I8552的强项,对光源的聚合能力出色,整个样张的细节把控非常到位。不过夜景的拍摄体验 并不算理想,画面略有卡顿感,并且样张控噪能力表现一般。

  四核骁龙200处理器解析

  下面我们来了解一下三星I8552的硬件配置。它搭载了主频为1.2GHz的骁龙200四核处理器(MSM8225Q),内置Adreno 203 GPU,辅以1GB运行内存以及4GB机身存储空间。骁龙200处理器采用45纳米工艺制程以及Cortex A5内核,包含了骁龙MSM8225Q以及MSM8625Q两款芯片(MSM8225与MSM8625的升级版)。

 

三星I8552硬件配置

  两者的区别是骁龙MSM8265Q支持高通的UMTS/CDMA多模型,MSM8225Q则于UMTS,该处理器同时也支持双SIM卡接 入,内置LPDDR2内存并提升了总线带宽。对于720p分辨率高清视频,骁龙200拥有不错的编码和解码能力。从配置上来看,骁龙200事实上是一款入 门级四核芯片。



骁龙200/400/600/800系列处理器定位

  针对骁龙200处理器,我们也借助软件3DMark以及Basemark X进行了性能测试,3DMark主要测试了Ice Storm标准版以及专业版的跑分项目,Basemark X则是测试了不同分辨率下三星I8552的性能表现,两跨软件都主要是针对GPU进行的测试,并对测试结果进行了直观对比。

 

3DMark测试成绩出炉



Basemark X GPU测试成绩

 

三星I8552电池续航能力测试

  续航能力:

  至于三星I8552的续航能力,在单卡联网的情况下,经过2天2小时21分的使用后,电量还剩下64%,只是笔者的使用强度并不算高,仅仅是简单的通话和发送短信,期间还进行了常规的拍摄测试以及硬件跑分,因此测试结果仅供参考。



三星I8552单手持握效果图

总结:

  三星I8552这款主打快速体验的智能手机算是吸取了三星GALAXY系列产品的精华,融合了大屏、高配置、人性化功能等多方面优势,而且由于 定位中端,因此在性价比方面也能符合更多用户的购机预算。从三星近年来在宣传产品时的策略来看,三星更多的是抛开了硬件层面,反倒是在应用体验方面大肆宣 传,不过在中端智能手机市场,三星依旧不会放弃硬件上的优势,毕竟强大的硬件是一切体验的基础。如果你正在寻找一款配置和价格平衡的产品,不妨考虑一下三 星I8552吧!

  优点:

  ·四核处理器,用户可以感受到极速的性能;

  ·圆润的机身设计,手感非常舒适;

  ·4.7英寸大屏幕,娱乐体验出众;

  ·Android4.1人性化功能丰富,可玩性高。

  缺点:

  ·手机整体的塑料感较为严重;

  ·屏幕分辨率不占优势。

标签 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购

更多新闻