来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-22
据国外媒体报道,蓝色巨人 IBM 有意将旗下的 x86 服务器 业务出售给 联想 ,此举势必会对全球的服务器市场格局带来巨大的变化。
IBM为何要将x86服务器业务出售
从营收角度看,IBM目前是全球第三大x86服务器提供商。据IDC调研数据,2012年IBM服务器的市场份额占比为15.7%,该业务的营收为56亿美元。值得一提的是,IBM去年的总营收为1045亿美元。
在过去的几年里,IBM x86服务器的市场份额一直在缩水,和2010年17.4%的市场份额相比,去年足足降了1.7个百分点。如果将x86服务器业务剥离之后,IBM可以获得来自投资人的追加投资,并将其用于毛利较高的业务领域。
Forrester调研公司分析员师理查德·费切拉(Richard Fichera)认为,正在成为全球顶级PC提供商的联想获得的可能不止是一条x86服务器生产线那么简单,作为收购案的一部分,联想很有可能顺势将IBM服务器领域的一帮干将招致麾下,从而获得与惠普和戴尔在服务器领域竞争的足够资本。
但是,如果联想成功收购IBM服务器业务的话,联想能否维持或者扩大IBM的x86服务器市场份额还不得而知。事实上,联想也很有可能无法遏制IBM x86服务器市场份额不断下降的趋势。
不过IDC首席分析师珍·波兹曼(Jean Bozman)则比较看好这笔收购:“服务器领域的市场格局随时都可能发生变化,对于联想而言,他们有机会扭转IBM x86服务器的颓势”。
IBM绝对不会满足于只是一个卖产品的公司
此外,珍·波兹曼还表示,IBM不太可能将整个x86系统拱手相。他认为IBM会保留新的整合系统,比如说PureSystems,这是一种IT软硬件集成系统,主要服务于一些特殊的任务,比如说商业智慧和数据分析。
到目前为止,IBM将x86服务器业务出售给联想只是时间问题。之前,IBM曾经将PC业务出售给了联想,而且还相继放弃了硬盘业务和打印机业务。
Pund-IT分析师查尔斯·金表示:“IBM从来不认为出售自己的业务是什么丑事,比如说PC、打印机、硬盘以及低端x86服务器业务等相继卖给了竞争对手”。
IBM现任CEO吉尼亚·罗曼提(Ginni Rometty)在出让公司业务方面似乎并不比前任逊色。
Gartner分析师理查德·帕特里奇(Richard Partridge)表示,根据IBM近的年报显示,罗曼提向外界传递了一个信号:“IBM绝对不会仅仅作为一个卖产品的公司,他们将会前行之路在于创新、再造以及追求更高的价值。”
对于IBM的x86客户们,罗曼提建议他们静观其变:“整个收购案需要花费几个月的时间,一旦细节部分确定之后,客户们再来问IBM的服务器贴上别的牌子到底怎么样?”