• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

业界传苹果已解除与三星的处理器代工合约

来源:
时间:2013-04-22

分享至:

  导读:苹果与三星之间的平板电脑与智能手机专利侵权官司,在各国法庭缠讼多年。然而苹果与三星之间的关系,除了在智能手机与平板电脑市场的竞争以及处理器代工,还有在非挥发性存储器方面的共同利益;苹果在2011年成为全球的NAND闪存采购买主,其闪存需求量并在2012年进一步激增。在2012年,三星是全球的NAND闪存供应商,市占率达38%。苹果和三星的关系也越来越微妙。

  业界传言苹果已经不再委托三星生产其处理器,而后者是否可能通过限缩供应其NAND闪存来要挟苹果?而苹果又该怎么面对这样的危机?

  近电子产业界又一次传言苹果已经解除与三星之间的处理器代工合约关系,转而与晶圆代工大厂台积电(TSMC)合作;而根据韩国当地媒体《Korea Times》引述供应链的匿名消息来源指出,这个状况其实已经发生好一段时间,台积电已经完成20纳米CMOS制程的苹果A7处理器投片(tape out),预定在2014年初──甚至2013年之内就会量产。

  这并非是突发事件,早在2011年就有业界消息指出,苹果尝试采用台积电28纳米CMOS制程;看来该次“尝试”的过程是遇到了一些问题,才说服苹果与台积电将目标放到下一个制程节点。根据笔者听到的传言,问题是与A5与A6处理器所采用的三星周边IP有关──三星不愿意为了“变心”客户的方便,将那些IP移交给台积电。

  此一情况意味着台积电的后栅极(gate-last) bulk CMOS逻辑制程技术,有凌驾于三星之后栅极优先(gate-last)28纳米CMOS逻辑制程的趋势;三星的制程是源自于IBM主导的通用平台联盟(Common Platform Alliance)。而苹果转抱台积电的思路也很合理,毕竟苹果与三星之间的平板电脑与智能手机专利侵权官司,在各国法庭缠讼多年。

  然而苹果与三星之间的关系,除了在智能手机与平板电脑市场的竞争以及处理器代工,还有在非挥发性存储器方面的共同利益;而若苹果决定将台积电做为A7处理器的供应来源,那是否会对其闪存供应来源造成任何影响?

  苹果在2011年成为全球的NAND闪存采购买主,其闪存需求量并在2012年进一步激增。而根据市场研究机构IHS的统计,在2012年,三星是全球的NAND闪存供应商,市占率达38%。

  其余NAND闪存供应商包括全球市占率28%的东芝(Toshiba)、14%的美光(Micron)、12%的SK海力士(Hynix)以及8%的英特尔(Intel);但其中东芝的大部分产能是供应给SanDisk,因此NAND闪存供应商的选择也不多。

  在2012年之前几年,NAND闪存市场有供应过剩的现象,因此除了价格低、也能确保供应量;但时间来到2013年,NAND闪存开始出现供应短缺,平均销售价格也上扬。

  苹果现在是全球(或是接近)的NAND闪存买主,确实有采购影响力,但这也代表该公司对NAND闪存有很大的需求,若是NAND闪存供应商祭出了“配给制度(allocation)”,苹果就可能面临难题。

  三星自己是智能电视、PC、平板电脑、智能手机等产品的供应商,因此应该也是NAND闪存的重度使用者,无论是芯片型态或是固态硬盘型态,因此可以想像三星的闪存产能主要是供应自家产品。身为的NAND闪存制造商,三星可能会成为市场上非常少数几家不会遭遇非挥发性存储器供应短缺问题的终端设备业者。

  有鉴于全球各地的反垄断法规,将处理器的销售与存储器采购捆绑在一起,可能是会引起争议的作法;不过如果三星告诉苹果,是因为他们自己需要很大量的NAND闪存供应自家平板电脑与智能手机,所以无法供应太多闪存,将会是很微妙的事情。

  苹果其实一直以来都面临这样的状况,而且确实在过去五年来都能巧妙应对;但那些聪明的方法恐怕在2013年将不再奏效,一切都得看那些存储器大厂的脸色。

  回溯到2005年,苹果当时预付了12.5亿美元给5家NAND闪存供应商,以确保苹果可在2010年以前取得足够的存储器供应量;这项为期五年的供应协议让苹果得以保有消费性移动设备供应龙头的优势。那5家存储器供应商就是前面提过的那5家,至于苹果预付的费用是如何分配,当时并未公布。

  当时苹果也会告诉各家存储器供应商每年的预估需求量,让厂商能依据其需求来提供足够产能;但问题是根据了解,苹果在供应协议的五年期间,总是过度预估其存储器需求量,使得那些闪存制造商面临供应过剩,并因此无法提高产品价格。苹果操纵存储器价格的传言在2009年于韩国市场广为流传。

  现在已经过了好几年,看来苹果得订定另一个新的NAND闪存供应计划,而且这一次恐怕12.5亿的预付金无法了事,得付出的是数十亿美元。

  不过有鉴于2009年的市场传言,三星与SK海力士的合作意愿就是个问题;如果没有定供应计划,苹果的线产品生产量就可能会受限于其NAND闪存采购能力,并因此沦为被NAND闪存制造商控制,特别是三星。

  若苹果准备好投资一个新的NAND闪存生产计划,问题则变成该公司是否能像上次那样,让整个闪存产业的主要厂商都愿意合作──或者是就选择一家合作对象,例如美光(Micon),让那家供应商受到特别优待,甚至愿意对苹果死心塌地。

标签 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻