• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

本土公司杀入MCU领域:兆易创新发布多款ARM Cortex-M3的32位通用MCU

来源:电子工程网
时间:2013-04-22

分享至:
GigaDevice ( 兆易创新 )日前在中国发布14款基于 ARM Cortex-M3 内核的GD32F103系列32位通用 MCU 产品。目前,该系列产品已经开始提供样片。GD32系列MCU力争为用户带来优异的系统性能与灵活的应用体验,并在性价比上做得更为出众。为了给用户在研发时有更大的自由选择范围,全新的GD32F103产品线提供从16KB到128KB的Flash容量,并有QFN36、TQFP48、LQFP64和LQFP100多种封装选择。系列产品在软件和引脚封装方面全兼容。

GD32F103系列产品主频为108MHz,提供了出色的处理性能。目前片内闪存(Flash)为128KB,RAM为20KB,供电电压范围为2.6V-3.6V,内核的供电电压为1.2V,I/O口可承受5V电平,内嵌实时时钟(RTC)和2个看门狗(WDG),具有掉电复位(PDR)、上电复位(POR)及电压监测(LVD)功能。支持三相PWM互补输出和积分器的高级控制定时器可用于矢量控制,还拥有3个通用16位定时器。提供多达43个外部中断并可嵌套16个可编程优先级。

GD32F103系列还集成了丰富的外设功能,拥有USB2.0全速、CAN、LIN、LCD等通用接口并可连接NOR-Flash,SRAM等外部存储器,还配备有2个采样率为1MSPS多达16通道的12位高速ADC、3个USART、2个SPI、2个I2C、多达80%的可用GPIO还支持端口重映射功能,的灵活性满足多种应用需求。

由于拥有高速的CPU内核和GigaDevice gFlash专利技术,全新的GD32产品系列实现了内核对Flash访问的零等待。根据Dhrystones和CoreMark测试结果,GD32的代码执行效率比市场同类产品提高30%-40%。另外,还针对节能和电池供电等应用场合进行了优化,GD32提供了三种省电模式,同主频下的工作电流比市场同类产品降低20-30%,在主频下的全速运行功耗仅为1.05mW/MHz。

该系列MCU产品面向工业和消费类嵌入式应用,适用于工业自动化、人机界面、电机控制、安防监控、智能家居家电及物联网等,此外在变频控制领域已有快速增长的需求。

GigaDevice MCU事业部总经理邓禹表示:“GD32系列MCU进一步扩大了我们基于先进存储技术的平台优势,通过集成Cortex-M3处理器内核与出色的外设,以及本地化技术支持团队和工具厂商的协作,GD32系列MCU让开发人员能够发掘出新的解决方案,以优势的成本和灵活应用,实现产品设计。接下来我们还将推出容量更大,集成更多全新外设的系列产品,进一步拓展GD32的应用领域和优势。”

ARM大中华区总裁吴雄昂表示:“我们很高兴看到GigaDevice能采用ARM Cortex-M3内核与ARM Artisan物理IP打造出中国个32位通用微控制器产品系列。ARM一向致力于与优异的IC设计公司携手共进,支持他们在快速发展的微控制器市场中取得竞争优势。因为在ARM独特的业务运营模式中,我们深信唯有客户成功,ARM才能获取成功。”
标签 兆易创新 Cortex-M3 MCU ARM 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索

更多新闻