来源:息产业网
时间:2013-04-18
用于Phablet的高性能SoC——全志科技(Allwinner)四核A31s处理器
全志科技(Allwinner)A31s平台可支持高分辨率屏幕和丰富的无线通讯选项,专为呈现多样化内容所设计和优化,从流媒体和阅读电子书、到高画质游戏与社交媒体互动都可适用。
Allwinner A31s的内核是一个可提供多媒体、易连接性和低成本BOM集成的高性能、低功耗平台,并可支持多种无线数据传输技术,如EDGE、3G、LTE、WiFi、蓝牙、FM、GPS、AGPS和NFC。
更重要的是,Allwinner选用Imagination业界的PowerVR绘图处理器开发A31s SoC,此技术让Allwinner在如此竞争激烈的市场中脱颖而出。
内置PowerVR SGX544MP2 GPU的四核CPU 全志A31s处理器
什么是“phablet”?
就在几年前,要定义一台“平板电脑”很简单:消费者想要有一台便携又有强大多媒体功能的设备,并具备特定的外形设计、高分辨率屏幕和一些固有特性。平板电脑通常没有键盘,采用一体式设计、重量比笔记本电脑轻,而且电池寿命也比传统的笔记本电脑长。研究显示,77%的平板电脑配备9英寸或更大的屏幕,但终平板电脑的尺寸仍需取决于购买它的用途。
随着零售价格下降和平板电脑日益普及,在便携式和成本的考虑下,各种更小尺寸的设计快速兴起,其中以7英寸平板更受消费者喜爱。
与此同时,有一种新类型的设备逐渐受到重视和欢迎,它们既不是智能手机也不是平板,而是介于其中的产品。这些能在智能手机的便携性和平板电脑的较大屏幕尺寸间取得折衷的混合型设备,现在被称为phablet。
“phablet”可被定义为配备5到7英寸屏幕的计算设备,有着和平板电脑一样的外形设计,但也具备手机功能,可以进行语音和移动数据传输。由于尺寸较小,使用者携带phablet和携带智能手机一样方便,但较大的电池和较高的性能又可提供与一般平板电脑类似的多媒体或网络浏览体验以及较长的待机时间。
PowerVR GPU可充分发挥电池续航能力并避免过热问题
功耗对移动设备,特别是智能手机、小尺寸平板电脑和phablet来说至关重要。这些设备虽然无法像其他体积较大的产品一样可以配备大型电池,但仍必须在有限的功耗预算内提供高性能运算。
随着绘图处理器(GPU)正逐渐成为SoC处理性能背后的重要推动力量,绘图IP内核数量的扩展便必须在性能、功耗和面积需求间取得微妙的平衡。
通过采用Imagination的PowerVR SGX544MP2来开发A31和A31s平台,Allwinner发现,相比于竞争方案采用两倍的内核数量,并以两倍的时脉频率运行,Imagination的方案不仅能提升超过50%的绘图与运算性能,还能显着地降低功耗。这对运算平台来说是极为重要的一点。
由于竞争方案原本的效率就低(特别是采用蛮力(brute force)设计方式),因此它们必须通过升压超频到极高的频率才能提供不错的性能。但这会导致危险的过热问题(温度可能高达摄氏72至100度以上),这在实际使用时是无法接受的。产品温度不应该大幅超过体温,而且绝对不能高到接近会使皮肤烧伤的温度。