9系芯片组明年Q2面世 支持SATA Express
第四代智能处理器Haswell还未正式发布,现在新一代的Broadwell及配套的
9系芯片组
部分规格也曝光了,的变化是支持
SATA
Express
标准,SSD速度更快了。
Haswell及配套的8系芯片组将在本季度末发布,如果你还在追逐LGA1150接口的第四代智能处理器,那么你又Out了。很快就可以看到Intel向我们宣传第五代智能处理器带来的各种好处了,因为Haswell下一代的Broadwell及9系芯片组曝光部分规格了。
VR-Zone中文站报道称,他们在一份新的PDF资料中已经发现了Broadwell处理器及H97、Z97芯片组的存在,另外还确认9系芯片组将加入SATA Express标准的支持,这个是SATA 3标准的继任者,预计今年内完成标准指定,明年的9系芯片组提供支持倒是不算意外。
9系列芯片组已经提前提上预案
SATA 3接口速度为6Gbps,理论速度不过600MBbps,很多SSD目前已经达到了550MB/s量级的速度,SATA 3接口渐成瓶颈。SATA Express将速度提高到了10Gbps,理论速度可达1000MB/s,与雷电接口的10Gbps相当,目前的SSD短时间内是不会再达到新接口的理论速度了。
9系芯片组其他规格尚不明朗,看起来会有Boost Guard安全技术以抵挡低级的木马软件侵袭,同样会支持SRT智能响应技术,看起来还会增加名为动态缓存共享的新技术(8系芯片组上不知有没有,Z87终规格PDF还没见到)。
Broadwell处理器引人关注的一个问题还在于LGA封装是否还会存在,结合近的消息来看,LGA1150接口应该会有两年的服役寿命,Broadwell架构全面奔向BGA封装的可能性不大,但是BGA封装的版本理应会更多,目前的Haswell处理器上就开始有BGA封装的R系列了。
B roadwell的架构与Hawell基本相同,但是工艺会升级到14nm,也就是Tick-tock战略中的Tick一环,原本预计在2014年Q1季度发布,不过从Haswell的发布时间来看,Broadwell的发布时间也会推迟到明年Q2季度,不然Haswell就只有三个季度可活了,岂不悲剧。
标签
9系芯片组
SATA
Express
采购平台
Avnet采购
Avnet代购
安富利采购
安富利代购