来源:XDA.CN
时间:2013-04-18
小米手机 以1999元的巧妙价格,冠以“发烧”级别的硬件配置和玩机理念,打造了国产智能手机的性价比神话。它可能充满着满满的屌丝气息,但绝对能满足爱折腾玩家的心.小米手机一直遵循“没有设计的设计就是好的设计”,网络上对它的外观评价褒贬不一,小米手机 2S 仍表示其极致,与生俱来,但我们并没有看到追求极致的工业设计。
外观尺寸
小米手机2S 从外观上看毫无新意,整机外型风格与一代小米手机相当,正面的MI Logo 让这部机器有着明显的辨识度。由于配备了4.3 英寸16:9比例的显示屏,小米手机2S 较其他主流旗舰而言,明显小了一个身形,单手握持相当舒适。
不过,在机身厚度这方面,小米手机却从未追求过极致,2S 的厚度仍然维持在10mm以上,确实厚了一点,当然,没有高度一体化的机身,可更换电池的设计还是让大家喜爱的,这也是机身没有做薄的其中一个原因。
小米手机2S 保留了经典的黑白熊猫机设计,从背面看,2S 和MX2 对普通用户确实存在一些辨识上的问题,2S 的背壳采用抛光处理,质感要比MX 2 的双层注塑背壳平实许多。抛光背壳在耐污和防指纹表现上较差,同事的小米手机2 在裸奔使用一段时间后,后盖已经出现了明显的划痕和黑色污垢。如果你担心出现类似的问题,建议多备置几个后盖更换,小米手机的周边配件还是相当丰富的。
不知为何,小米手机2S 的触控按键没有配置背光灯,按键表面的上漆颜色在白天识别完全没有问题,晚上就稍微有些困难了,使用习惯导致我们更愿意看到按键灯亮起,尽管我们已经熟悉按键的位置。
对于一款售价1999元的国产智能手机,我们很难看到追求极致的工艺设计,小米手机2S 把硬件配置放到了重点,出于成本控制的考虑,外部工艺必然会做出妥协,我曾是小米手机M1的使用者,个人认为小米手机2S 工艺比小米M1进步了许多,但外观设计仍然有进步的空间,一味地追求平庸,终结果也可能只是平庸,在硬件指标越来越淡化的今天,拥有一副好脸蛋确实能加分不少。
屏幕表现
“霸气”从来不是小米手机的代名词,小米手机2S 配有一块4.3 英寸IPS显示屏,因此机身尺寸会比主流旗舰袖珍一点。屏幕分辨率提升带来的效果显而易见,小米手机2S 达到了342 的屏幕PPI,显示效果极为细腻。
MIUI V5 系统内置了屏幕调节工具,对于色彩饱和、色温等设置都有提供几种选择,所以你也不必担心屏幕的冷暖色显示问题。
小米手机2S 的屏幕表现比M1时代好了太多了!屏幕的可视角度表现很棒,即使从大角度观察屏幕也不会出现失真的现象,一块显示效果优秀的屏幕真的能在时间捕获你的眼球。同时,小米手机2S 屏幕大胆采用了单玻璃全贴合技术,画面显示和手指触控的距离几乎是零,那种一触可见的快感相信只有用过全贴合屏幕的人才有体会,当你使用过全贴合屏幕后,再接触G14之类的机器,会感觉那是上个世纪的产品了。
当然,2S较大的屏幕边框显得有些不思进取,与窄边框的产品一比较,就显得没有那么高贵大气上档次。对小米手机2S 而言,窄边框并没有存在的必要,因为机身还没有大到撑手的程度。
前几日我们发现小米手机2S 的屏幕存在紫色横纹“缺陷”,经过仔细比对后,我们确定横纹是MIUI V5 系统的导致,在V5系统应用中底部区域有大量的渐变阴影,而小米手机2S 在色域过渡显示上不够自然,用肉眼观察都能发现很明显的横纹,至于为什么另一台同样屏幕的小米手机2 没有类似的紫色横纹,就不得而知了。
硬件参数
小米手机的硬件参数紧跟潮流,“全球主频快的手机”、“跑分天王”等等称号如影相随,而此次发布会雷军抛出了“跑分不等于体验,但跑分是体验的基础”神论,再次表明小米手机会将跑分进行到底的决心。
小米手机2S 的升级改变是处理器,在我们的拆解 评测 中,16GB 版本的2S 与小米手机2 内部结构几乎没有区别,甚至完全可以用一个流水线、一套模具完成生产,而价格却仍能维持在1999元,不得不承认其做法高明。
小米手机2S 采用1.7 Ghz 骁龙600系列处理器,CPU 架构为Krait 300,依然使用台积电28nm LP工艺制造,经过一些底层优化,Krait 300架构的处理器核心频率能从1.5GHz提升至1.9GHz,小米手机2S 将频率设定在1.7 Ghz,还是比较保守的,预计后续将推出1.9 Ghz的相关产品。
从安兔兔的跑分对比可以看出,骁龙600系列处理器有更好的浮点运算能力,二级硬件缓存的加入也让DDR内存分数有所提高,小米手机2S 从数据上会比小米手机2 高出20%左右的处理能力。在实际使用中,小米手机2S 的运行速度让人满意,有2GB RAM的保证,即使是MIUI这样内存占用恐怖的定制系统,也能留有800M以上的空闲运存,一般情况下你无需担心多任务的处理能力。
许多人不看好Adreno 320 GPU 和1080P分辨率屏幕的组合,小米手机2S 配备的骁龙600系列处理器内置高频版Adreno 320 GPU,同时屏幕仍然保持在1280x720分辨率,图形处理能力理论上优于其他1080P屏幕手机。
测试多个应用和游戏,小米手机2S 的应用启动速度总是比我手上的Galaxy S Ⅲ 快一点,应用内的操作流畅度倒是没有很大的差别,2GB 的大Ram在后台任务处理也比Galaxy S Ⅲ 更优秀,完全不会遇到因内存吃紧而出现桌面重载的情况。
系统UI
在锤子OS发布会后,小米终于将原本有价值的软件核心——MIUI 系统放在宣传的重点,发布会基本主题都是围绕着MIUI系统大大小小的人性化细节。V5 被看作MIUI 系统更新的里程碑版本,完美图标计划、全新互动UI 都让MIUI 系统体验更加好用。
小米手机2S 预置了MIUI V5 稳定版系统,默认没有Root权限,喜欢折腾的话建议刷成开发版使用,其实开发版的稳定性并没有想象中那么差。MIUI V5 基于Android 4.1 开发,系统与原生Android 改变较大,可以称其为Android 系统的一个分支了,完美图标计划加入后,眼看上去会有很明显的iOS 风格。
系统逻辑只有两层,非常容易上手,MIUI 有着不计其数的贴心细节,当初小编就是被其锁屏长按Home键开启手电的功能感动了,在系统应用中,有许多专门为国人优化的功能,如联系人归属地、短信群发昵称、农历日历等,小米手机2S 作为一个智能手机,把电话短信等基础服务做得相当好用。
MIUI 强大的主题自定义是其吸引人的另一个特点,小到动态图标、大到系统全局,你完全可以根据自己喜好把小米手机2S 打造成一部专属于你的个性手机,当然,美不美观就得看你个人的品位了,玩机多年的机友应该会更倾向于默认主题一些。
如果你愿意持续使用一段时间MIUI,你会发现MIUI 相比原生Android,更像是桌面Windows 系统的角色,通过小米官方和民间开发者的努力,MIUI 系统已经能在180余款机型成功运行,减少了用户换机的学习成本。
小米手机2S 搭载的MIUI V5 完善了诸多交互细节,音量键的调节动态效果,亦或者是天气的实时动态图标,一切都显得那么贴心和真实。系统应用遵循T型结构设计,和原生Holo有点类似,这样即使你的手比较小,也能通过左右滑动切换应用的功能模块,同时,列表状的目录在切换时会有Windows Phoen 风格的,非常漂亮,其他细节如文件夹和近任务的毛玻璃效果背景等等,MIUI可以说是把绚丽做到了极致。不论小米手机在大众眼中多么不堪,MIUI 系统仍然得到了多数人的肯定,这确实是适合中国人使用的Android 定制系统,也是国内众多第三方ROM中的佼佼者。
当然,系统盘子做得大了,你想要的有,你不想要的也会有,小米借助MIUI和小米手机打造的手机帝国避免不了商业元素的加入,因此我们不难在小米手机2S 上看到腾讯核心的杀毒引擎、金山技术标准的小米云服务、瓦力流量仪辅助开发的流量监控...为了系统生态的良性循环,小米为MIUI加入了米币的概念,支持购买MIUI 收费主题,或许小米也将借此推动正版在国内的购买意识。
相机和总结
很遗憾我们手上拿到的是16GB 版小米手机2S,变化不大的800W主摄像头完全没有新意,小米似乎是家根据内存容量改变硬件参数的厂商。有了MIUI 系统的优化,小米手机2S 的相机功能非常容易上手,和iPhone 的傻瓜式界面一样简洁,如果你对拍摄参数有自定义需求,切换到专家模式就能满足你了。
以下图片均设置画质为极精细,这几日天气都不太理想,远景会比较混浊,总得来说小米手机2S 的拍照不是特别感人啦。(点击图片查看原图)
小米手机2S 摄像头在光线充足的环境下,成像效果非常细腻,对焦和拍照的速度都相当快,得益于F2.0大光圈,小米2S 的样张均比iPhone 5 捕获更多的视野,但成像细节仍然完败iPhone 5,放大到100%可以看到细节没有iPhone 5保留的完整。
总结
高性能和高性价比让小米手机一直充满魅力,升级到MIUI V5 系统后,小米手机2S 在美观和人性化体验上也有了很大的进步,从任何角度看,小米手机2S 的确是一部值得入手的国产智能手机,但长期以来培养的“屌丝”文化和略显平庸的外观,以及别具特色的销售模式都让小米手机充满了争议,成为米粉,需要的不仅仅是勇气。