来源:电子工程世界
时间:2012-01-10
1月6日消息(李明)C114获悉,全球家庭基站集成系统级芯片(SoC)解决方案供应商Picochip被Mindspeed科技有限公司(NASDAQ:MSPD)以5180万美元收购。
Mindspeed是一家网络基础设施半导体解决方案供应商,本次Mindspeed收购Picochip的价格大约为5180万美元,外加一笔潜在的、基于经营业绩的待付收购款项,该款项为2500万美元,将于2013公历年季度支付。
通过本次整合,Mindspeed和Picochip将在市场上提供面的基站半导体解决方案,覆盖了从家用到企业,再到毫微微蜂窝/都市热点(pico/metro)应用;同时Mindspeed针对单模和多模3G/4G解决方案得以扩展的产品规划,将使其能够从即时得到的小蜂窝无线基站市场加速发展中获益,同时也能为全球所有的3G和4G空中接口标准提供全面的支持。
双方管理层预计,并购完成后新企业总的、可涉及的市场在2016年前将成长到30亿美元;同时,技术上的协同融合、运营上的协同融合以及在两家公司客户基础上实现的交叉产品销售机会都是非常可观的。
此外,为收购Picochip,Mindspeed将支付2750万美元现金和将近519万股Mindspeed普通股新股,数量上相当于Mindspeed已发行股票的大约15%,按照Mindspeed 2012年1月4日普通股收市价计算,总价值为2430万美元。
初次收购价中现金的一部分将来自于银行贷款。协议中还包括一项基于绩效的奖励计划,依据是否达到一些特定的目标,收购价将能提升达2500万美元。这项业绩奖励计划将是2013公历年季度的待付款项,可根据Mindspeed的意见届时采用现金、Mindspeed普通股份者这两者的组合来支付。
目前,该项交易已经获得了Mindspeed和Picochip董事会的通过,并设定了一些特定的交易完成条件。该交易有望于2012公历年的季度完成,Mindspeed目前期待该项收购,包括预期的协同融合在2012公历年下半年为非公认会计准则每股收益带来增加值。
对于本次收购,Mindspeed首席执行官Raouf Y. Halim表示,“我们对Picochip的收购,为我们在下一代移动宽带通信市场领域内建立了无线基础设施半导体解决方案全球的地位,,凭借业界宽泛的小蜂窝产品系列,它给Mindspeed带来了小蜂窝基站技术毫无异议地位,并面向了一个到2016年前即达到30亿美元的显著扩展的市场机会;第二,因为我们带来了各自的3G/4G技术来提供单模和多模解决方案,它增强了我们的竞争地位,我们相信相对于竞争对手,可为我们提供更快的产品上市时间和产品性能优势;第三、它给我们带来了引领行业走向固网/移动宽带融合的步伐的更大规模,这是一个我们坚信的、将在未来驱动Mindspeed营业收入和收益的趋势。”
Picochip首席执行官兼总裁Nigel Toon则表示:“Mindspeed对于我们来讲是理想的收购者。通过携手,我们将在合并得到有价值的技术和客户协同结合,使Picochip运营商验证过的3G无线通信技术、以及在3G/HSPA领域内超过70%的市场份额,与Mindspeed经过验证的长期演进计划(LTE)小蜂窝先锋这一发展之道和Transcede产品线相结合。我们结合后的资源创造了无线基础设施领域的SoC开发集团之一,拥有相互补充的大量知识产权和专有技术,可提供满足这一快速发展市场需求的解决方案。”
据了解,Mindspeed还将为此次对Picochip的收购组织一次电话会议。