来源:电子工程网
时间:2013-04-17
凌华科技宣布自即日起开放
数据采集
与记录分
析软件
AD-Logger
与ActiveX控件软件DAQBench免费下载活动。凌华科技自1996年推出首款数据采集卡以来,已成功在市场上销售超过上百种的数据采集模块。为了向客户提供完整的数据采集解决方案,凌华科技也开发了多款数据采集应用软件与开发工具,以协助使用者降低开发时间及成本。AD-Logger数据采集与记录分析软件和ActiveX控件软件DAQBench可与凌华科技全系列数据采集卡与Digitizer(数字化仪)兼容,即日起开放免费下载,无论在开发时间、成本与可靠性,凌华科技均提供测量测试应用的软硬件解决方案。
凌华科技AD-Logger是凌华科技针对数据记录应用所设计的工具软件,可整合凌华科技全系列数据采集卡与Digitizer(数字化仪)所提供的模拟输入、数字输入功能,提供实时数据监视、长时间数据记录。用户无需撰写任何程序,即可通过AD-Logger直观的操作接口,快速设置硬件功能,轻松设定采集条件以记录所需数据。不仅支持实时数据监视,提供历史数据监视,也能将数据导出到相关分析软件作后续数学函数分析。数据导出功能支持多种文件格式,如:Microsoft Excel, NI LabVIEW及MathWorks MATLAB等,满足多样化的需求。 此外,针对量测及自动化应用,凌华科技提供ActiveX控件软件DAQBench,与Visual Studio、BDB等开发工具完全兼容,并提供丰富的人机界面控件,协助用户快速开发出各种用户界面。利用DAQBench搭配凌华科技数据采集卡,可以对信号进行数据控制、监视、分析及显示等操作。用户可以非常容易地设定和操作数据采集硬件设备,开发功能性强、高弹性的量测与SCADA/HMI应用工具。 AD-Logger和DAQBench兼容32-bit Windows XP/7/8。即日起,可至凌华科技网站AD-Logger和DAQBench网页免费下载,下载网址请参考以下信息。 AD-Logger: //www.adlinktech.com/PD/cn/ ... &source=ChinaPR DAQBench: //www.adlinktech.com/PD/cn/ ... &source=ChinaPR |